DOCA0172IT-19

Menu Monitoraggio e controllo

Panoramica

PERICOLO
RISCHIO DI FOLGORAZIONE, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
Non fare affidamento solo sulle misure o sullo stato dell'apparecchiatura forniti nelle pagine Web di Panel Server prima di lavorare su o all'interno dell'apparecchiatura.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

La pagina Web del menu Monitoraggio e controllo visualizza i dispositivi installati nel sistema e associati al Panel Server.

Sono disponibili due viste:

  • Vista dispositivi: visualizza i dispositivi associati in un elenco nel riquadro a sinistra (vista struttura). L'elenco può essere visualizzato in base a un ordinamento per utilizzo o per zona. Selezionare il mezzo per raggruppare i dispositivi nell'elenco facendo clic sull'icona dell'elenco . La vista struttura del dispositivo può essere compressa. I dati di monitoraggio e controllo per il dispositivo selezionato sono visualizzati in widget presenti nella schermata principale, con un widget per ogni tipo di dati.

    I comandi globali sono disponibili dalla Vista dispositivi.

  • Vista dispositivi multipli: Visualizza i dati dai dispositivi selezionati e fino a due tipi di dati, sotto forma di tabella.

I dati vengono aggiornati automaticamente ogni 15 secondi in entrambe le viste.

Vista dispositivo

Fare clic sul nome di un dispositivo per visualizzare le informazioni specifiche per tale dispositivo:

  • Intestazione: Informazioni sul dispositivo:

    • Modello dispositivo

    • Versione del firmware del dispositivo

    • Numero di serie del dispositivo

    • Dati contestuali (se assegnati):

      • Utenza

      • Utilizzo

      • Zona

    • Stato di connessione del dispositivo

    • RF-ID del dispositivo (dispositivi wireless)

  • Scheda Dati: Dati in tempo reale del dispositivo, visualizzati come widget, con un widget per ogni tipo di dati relativo al dispositivo.

    I dati vengono visualizzati come grafico o valori di dati, a seconda del tipo di dati.

    Gli allarmi attivi vengono visualizzati quando si verificano le seguenti condizioni:

    • l'allarme è attivo quando si accede alle pagine Web;

    • l'allarme non è riconosciuto.

    Le operazioni di controllo sono visualizzate nel widget pertinente come pulsanti su cui è possibile fare clic per avviare l'operazione.

  • Scheda Dati avanzati

I seguenti comandi singoli possono essere inviati dalla Vista dispositivo, in base al dispositivo:

  • Azzera tutte le energie

  • Ripristina potenza attiva erogata - picco di domanda ricevuto

  • Stato indicatore posizione di stato interruttore (aperto/chiuso)

  • Stato uscita standard disconnessa off (Off/Disconnessa)

Le icone nella parte superiore destra della pagina consentono di accedere direttamente alle pagine seguenti per il dispositivo in questione:

  • Accedere alla pagina di manutenzione del dispositivo facendo clic sull'icona di Manutenzione .

  • Accedere alla pagina delle impostazioni dispositivo facendo clic sull'icona delle Impostazioni .

  • Accedere alla pagina di gestione dei dati facendo clic sull'icona Database .

  • Accedere ai dati di tendenza facendo clic sull'icona Tendenza .

Vista dispositivi multipli

Selezionare fino a cinque dispositivi e due tipi di dati dai menu a discesa e fare clic lontano dall'elenco per visualizzare i risultati in una tabella. Selezionare il mezzo per raggruppare i dispositivi nell'elenco facendo clic sull'icona dell'elenco . L'elenco è ordinato alfabeticamente per Utilizzo o per Zona.

La tabella visualizza:

  • Una colonna con nomi di dati e misurazioni

  • Una colonna per ogni dispositivo selezionato

  • Un blocco di dati per Panoramica e ogni tipo di dati selezionato. Il blocco Panoramica visualizza:

    • Etichetta

    • Famiglia dispositivi

    • Utenza

    • Utilizzo

    • Zona

I blocchi seguenti visualizzano i tipi di dati selezionati. Le celle vuote indicano che non sono disponibili dati per il dispositivo e il tipo di dati.

Dati avanzati

Nel menu Monitoraggio e controllo in Vista dispositivo, la scheda Dati avanzati del dispositivo selezionato mostra l'elenco completo dei dati in tempo reale relativi a questo dispositivo. I dati vengono aggiornati ogni 15 secondi.

La tabella seguente presenta i dati disponibili per famiglia di misurazione. La disponibilità delle misurazioni dipende dal tipo di dispositivo collegato.

Tipo dati

Dati sulla pagina Web di Panel Server

Potenza attiva

Potenza attiva totale

Potenza attiva A

Potenza attiva B

Potenza attiva C

Fattore di potenza totale

Potenza apparente

Potenza apparente totale

Potenza apparente A

Potenza apparente B

Potenza apparente C

Interruttore automatico

Posizione interruttore

Indicatore sgancio (posizione SD)

Contatore di sgancio (vicino alla posizione SD) non azzerabile

Contatore guasto elettrico sgancio (Chiudi > SDE) non azzerabile

Corrente

Corrente

Corrente A

Corrente B

Corrente C

Corrente N

Massa corrente

THD corrente

THD fond corrente A

THD fond corrente B

THD fond corrente C

THD fond corrente N

Ingressi integrati

Stato ingresso 1

Stato ingresso 2

Consumo

Flusso

Uscita di stato

Energia

Energia attiva erogata

Energia attiva ricevuta

Energia reattiva erogata

Energia reattiva ricevuta

Energia apparente

Energia apparente erogata

Ambiente

Temperatura

Umidità relativa

Concentrazione di CO 2

Qualità dell'aria

Temperatura fase A

Temperatura fase B

Temperatura fase C

Temperatura neutra

Condizione

Tensione batteria

Temperatura interna

Collegamento RSSI

Corrente armonica

Corrente armonica carico A

Corrente armonica uscita A

Corrente armonica carico B

Corrente armonica uscita B

Corrente armonica carico C

Corrente armonica uscita C

Corrente neutra armoniche di uscita

Temperatura IGBT

Scheda temperatura nel dispositivo

Temperatura IGBT A

Temperatura IGBT B

Temperatura IGBT C

Isolamento

Messa a terra di isolamento

Capacità di accoppiamento a terra

Motore

Indicatore di sgancio

Motore in marcia

Modalità di funzionamento del motore

Stato del polo

Stato contattore

Setpoint di velocità

Velocità motore

Senso di rotazione del motore

Potenza reattiva

Potenza reattiva totale

Potenza reattiva A

Potenza reattiva B

Potenza reattiva C

Squilibrio

Squilibrio di corrente A

Squilibrio di corrente B

Squilibrio di corrente C

Squilibrio di corrente N

Squilibrio di tensione A-B

Squilibrio di tensione B-C

Squilibrio di tensione C-A

Squilibrio di tensione A-N

Squilibrio di tensione B-N

Squilibrio di tensione C-N

Tensione

Tensione L-L

Tensione A-B

Tensione B-C

Tensione C-A

Tensione L-N

Tensione A-N

Tensione B-N

Tensione C-N

Temperatura avvolgimento

Temperatura avvolgimento trasformatore A

Temperatura avvolgimento trasformatore B

Temperatura avvolgimento trasformatore C

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?