DOCA0172IT-20

Connessione hardware

Connessione a Ethernet

Entry modello

Modelli Universal, Advanced

  1. Porte Ethernet per PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS800, PAS800L

    • ETH1

    • ETH2

  2. Porte Ethernet per PAS600PWD, PAS800P

    • ETH1

    • ETH2 (PoE)

NOTA: Possibilità di alimentare PAS600PWD e PAS800P tramite Power over Ethernet (PoE) attraverso la porta ETH2. Per informazioni sul collegamento di questi modelli a uno switch Ethernet con porte PoE Endspan o porte PoE Midspan, consultare le istruzioni disponibili sul sito Web Schneider Electric:
  • PKR28607 EcoStruxure Panel Server Universal Wired by Design  - Scheda istruzioni per PAS600PWD

  • BQT54848 EcoStruxure Panel Server Advanced - Scheda di istruzioni per PAS800P

.

Connessione a un PC

Per collegare un PC a un Panel Server tramite Ethernet:

  • Modello Entry: collegare un cavo Ethernet tra il PC e la porta Ethernet su Panel Server.

  • Modelli Universal e Advanced: collegare un cavo Ethernet tra il PC e una delle porte Ethernet sul Panel Server (ETH1 o ETH2).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.