DOCA0172IT-19

Client Modbus TCP/IP (Modelli Universal e Advanced)

Presentazione

Panel Server funge da gateway Modbus TCP/IP e da dispositivo Modbus utilizzando il server interno Modbus TCP.

Per configurare correttamente il client Modbus TCP/IP in modo che acceda ai dati da Panel Server e dai dispositivi in Panel Server, vedere Funzione gateway Modbus.

Panel Server funge da gateway Modbus per le comunicazioni Ethernet cablate o wireless da un PC a monte a dispositivi Ethernet e dispositivi di campo sulla rete a valle. Utilizzando un software di monitoraggio locale è possibile accedere alle informazioni dei dispositivi per la raccolta dei dati e altre funzioni.

Panel Server gestisce la comunicazione Modbus su tutte le interfacce, incluso Wi-Fi.

Per ulteriori informazioni, vedere Funzioni Modbus TCP/IP e Codici di eccezione Modbus TCP/IP nell'appendice.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal e Advanced.

Impostazione dei parametri

AVVISO
PRESTAZIONI DI RETE COMPROMESSE
Le impostazioni Modbus TCP/IP devono essere modificate solo da personale qualificato. Eseguire tali modifiche solo dopo aver letto e compreso le impostazioni Modbus TCP/IP.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare la perdita della connettività di rete.
La funzione client Modbus TCP/IP è impostata nel modo seguente:
  • Con il software EcoStruxure Power Commission

  • Nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Dispositivi Modbus > Configurazione di rete > Modbus TCP/IP client.

Per informazioni sui registri Modbus, vedere la guida di ogni dispositivo Modbus-SL e DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File per dispositivi wireless.

Impostazioni Modbus TCP/IP client

Nella tabella seguente vengono descritte le impostazioni e la posizione in cui sono disponibili.

Parametro Descrizione Software EPC Pagine Web

Timeout connessione (ms)

Consente di impostare il tempo di attesa di Panel Server affinché un dispositivo Modbus TCP/IP remoto stabilisca la connessione con Panel Server.

Valori da 100 a 10000 ms in un elenco(impostazione predefinita: 2000 ms)

Timeout messaggio (is)

Consente di impostare il tempo di attesa di Panel Server affinché un dispositivo Modbus TCP/IP remoto risponda e invii un messaggio a seguito di una richiesta Modbus TCP/IP inizializzata da Panel Server.

Valori da 1000 a 20000 ms con passo 1000(impostazione predefinita: 3000 ms)

Per raccomandazioni e ulteriori informazioni sull'impostazione del parametro di timeout del messaggio, vedere Impostazione del timeout dei messaggi per client e server Modbus.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.