DOCA0172IT-18

Notifiche (modello Advanced)

Presentazione

Panel Server Advanced consente di visualizzare un elenco di notifiche di allarme emesse dai dispositivi a valle collegati.

L'elenco di notifiche è di sola visualizzazione.

Per impostazione predefinita, l'elenco visualizza le notifiche di allarme emesse nei 30 giorni precedenti la data corrente. È possibile selezionare altri periodi o personalizzare il periodo.

È possibile ordinare le informazioni facendo clic sulle icone delle frecce nella parte superiore di ogni colonna. Per impostazione predefinita, le notifiche di allarme vengono visualizzate in ordine cronologico, con le più recenti nella parte superiore della tabella.

L'elenco delle notifiche visualizza le informazioni seguenti per ogni allarme:

  • Data dell’allarme

  • Icona di gravità

  • Nome del dispositivo che ha attivato l'allarme. Fare clic sul nome per aprire la pagina di monitoraggio del dispositivo, con i dettagli dell'allarme.

  • Nome dell’allarme

  • Stato dell'allarme

Disponibilità

Questa funzione è disponibile sulle pagine Web di Panel Server Advanced, alla voce Notifiche.

Impostazioni di visualizzazione

L’intervallo di visualizzazione delle notifiche di allarme può essere selezionato da un elenco di opzioni:

  • Ultime 24 ore

  • Ultimi 7 giorni (impostazione predefinita)

  • Ultimi 30 giorni

  • Ultimi 90 giorni

  • Personalizzato (selezionare le date di inizio e di fine del periodo richiesto)

È possibile filtrare le notifiche nei campi seguenti:

  • Gravità

  • Nome del dispositivo

  • Nome dell’allarme

  • Stato

Icone di allarme

Icona Descrizione

Allarme di gravità elevata. Comparsa.

Allarme di gravità elevata. Scomparsa.

Allarme di gravità media. Comparsa.

Allarme di gravità media. Scomparsa.

Allarme di gravità bassa. Comparsa.

Allarme di gravità bassa. Scomparsa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?