DOCA0172IT-19

Appendice G Recupero dell'indirizzo IP DHCP di un Panel Server PAS400

Seguire questa procedura per recuperare l'indirizzo IP DHCP di un Panel Server Entry collegato alla rete in modalità DHCP:

  1. Attivare la funzione del punto di accesso Wi-Fi sullo smartphone.

  2. Scollegare il Panel Server Entry dalla rete del cliente e collegarlo al PC con un cavo RJ45.

  3. Rilevare il Panel Server Entry utilizzando Esplora file di Windows.

  4. Attendere che l'icona EcoStruxure Panel Server venga visualizzata nell'elenco dei dispositivi nella rete. Possono essere necessari fino a 2 minuti dopo l'accensione di Panel Server.

    Risultato: l’icona EcoStruxure Panel Server visualizzata in Rete è la seguente:

  5. Fare doppio clic sull'icona di EcoStruxure Panel Server.

    Risultato: si aprono le pagine Web di Panel Server.

  6. Nelle pagine Web di Panel Server in Impostazioni > Configurazione di rete, attivare il Wi-Fi.

  7. Collegare Panel Server alla rete Wi-Fi dello smartphone

  8. Sulle pagine Web in Impostazioni > Configurazione di rete > Wi-Fi > Impostazioni infrastruttura prendere nota dell'indirizzo IPv4 da utilizzare in seguito.

  9. Scollegare Panel Server dal PC e collegarlo alla rete del cliente con il cavo RJ45.

  10. Collegare il PC alla rete Wi-Fi dello smartphone.

  11. Dal PC, collegarsi alle pagine Web di Panel Server aprendo una pagina del browser Web e immettendo l'indirizzo IP Wi-Fi indicato in precedenza.

  12. In Impostazioni > Configurazione di rete > Ethernet > Impostazioni porta Eth 1, recuperare l'indirizzo IP DHCP, come indicato nella seguente schermata:

  13. Tornare alle pagine Web di Panel Server in Impostazioni > Configurazione di rete per disattivare il Wi-Fi.

  14. Scollegare il PC dalla rete Wi-Fi dello smartphone e disattivare il punto di accesso Wi-Fi sullo smartphone.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.