DOCA0172IT-20

Informazioni sul documento

Ambito del documento

Lo scopo di questa guida è fornire agli utenti, agli installatori e al personale addetto alla manutenzione le procedure e le informazi oni tecniche necessarie per utilizzare il EcoStruxure™ Panel Server ed eseguirne la manutenzione.

Nota sulla validità

Questa guida si applica ai modelli del EcoStruxure Panel Server e alle versioni firmware descritte nella tabella seguente:

Codice prodotto Versione hardware Versione firmware
001.000.000 002.000.000

PAS400

EcoStruxure Panel Server Entry, versione firmware 002.006.001 o successiva per la versione hardware 001.000.000

PAS600, PAS600T, PAS600L

EcoStruxure Panel Server Universal, versione firmware 002.006.001 o successiva per la versione hardware 001.000.000

PAS600, PAS600L

EcoStruxure Panel Server Universal, versione firmware 002.006.001 o successiva per la versione hardware 002.000.000

PAS600LWD, PAS600PWD

EcoStruxure Panel Server Universal modello Wired by Design, versione firmware 002.006.001 o successiva per la versione hardware 002.000.000

PAS800, PAS800L, PAS800P

EcoStruxure Panel Server Advanced, versione firmware 002.006.001 o successiva per la versione hardware 001.000.000

EcoStruxure Panel Server Advanced, versione firmware 002.006.001 o successiva per la versione hardware 002.000.000

NOTA: il contenuto di questa guida è valido anche per i modelli EcoStruxure Panel Server Wired by Design PAS600LWD e PAS600PWD. Un modello Wired by Design è un Panel Server senza capacità di connessione a dispositivi wireless IEEE.802.15.4 e senza capacità di comunicazione Wi-Fi.

Tutte le informazioni relative al Panel Server presentate in questa guida si applicano ai modelli Wired by Design, ad eccezione delle informazioni sui dispositivi wireless e sulla comunicazione Wi-Fi.

Informazioni online

Le caratteristiche dei prodotti descritti in questo documento corrispondono a quelle disponibili su www.se.com. Nell’ambito della nostra strategia aziendale per un miglioramento costante, è possibile che il contenuto della documentazione venga revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Se si notano differenze tra le caratteristiche riportate in questo documento e quelle riportate su www.se.com, considerare www.se.com contenente le informazioni più recenti.

Informazioni relative al prodotto

AVVERTIMENTO
AVVIO IMPREVISTO DEL FUNZIONAMENTO
Consentire solo il controllo dei carichi remoto e/o programmato per i carichi elettrici non critici che possono essere lasciati incustoditi in sicurezza.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Informazioni generali sulla sicurezza informatica

Negli ultimi anni, il numero crescente di macchine e impianti di produzione collegati in rete ha visto un corrispondente aumento del potenziale di minacce informatiche, come accessi non autorizzati, violazioni dei dati e interruzioni operative. È pertanto necessario prendere in considerazione tutte le possibili misure di sicurezza informatica per proteggere risorse e sistemi da tali minacce.

Per consentire di mantenere i prodotti Schneider Electric sicuri e protetti, è nell'interesse dell'utente implementare le pratiche migliori di sicurezza informatica come indicato nel documento Cybersecurity Best Practices:

Schneider Electric fornisce ulteriori informazioni e assistenza:

Informazioni relative alla sicurezza informatica del prodotto

AVVERTIMENTO
POSSIBILITÀ DI COMPROMETTERE LA DISPONIBILITÀ, L’INTEGRITÀ E LA CONFIDENZIALITÀ DEL SISTEMA.
  • Disattivare le porte/i servizi non utilizzati per ridurre al minimo i percorsi degli attacchi dannosi.
  • Inserire i dispositivi di rete all’interno di numerosi livelli di difesa (come firewall, segmentazione della rete e rilevamento e protezione dalle intrusioni nella rete).
  • Seguire le procedure di sicurezza informatica consigliate (ad esempio, minimo privilegio, separazione delle mansioni) per evitare esposizione non autorizzata, perdita o malfunzionamento di dati e registri o interruzione dei servizi.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza informatica relativa al EcoStruxure Panel Server, consultare:

Dati ambientali

Per informazioni sulla compatibilità ambientale dei prodotti, consultare l’Environmental Data Program di Schneider Electric.

Lingue disponibili per il documento

Il documento è disponibile nelle seguenti lingue:

Documenti correlati

Titolo della documentazione

Codice prodotto

EcoStruxure Panel Server - Catalogo

PLSED310196EN

EcoStruxure Panel Server Entry - Scheda di istruzioni

NNZ76760

EcoStruxure Panel Server Universal - Scheda istruzioni

GEX84977

EcoStruxure Panel Server Universal Wired by Design  - Scheda istruzioni

PKR28607

EcoStruxure Panel Server Advanced - Scheda di istruzioni

BQT54848

EcoStruxure Panel Server - Dispositivi wireless/Antenna Wi-Fi -Scheda di istruzioni

NNZ58425

EcoStruxure Panel Server Entry - Note di rilascio del firmware

EcoStruxure Panel Server Universal - Note di release del firmware

EcoStruxure Panel Server Advanced - Note di rilascio del firmware

EcoStruxure Panel Server - Guida alla sicurezza informatica

EcoStruxure Panel Server - Modbus File

DOCA0241EN

EcoStruxure Panel Server - File di allarme

DOCA0330EN

EcoStruxure Power Commission Mobile Application - User Guide

DOCA0366EN

EcoStruxure Cybersecurity Admin Expert User Guide

CAE_User_Guide

EcoStruxure Power - Guide for Designing and Implementing a Cyber Secure Digital Power System - Technical Guide

ESXP2TG003EN

Wireless Communication Architectures With EcoStruxure Panel Server - Guida alla progettazione

DOCA0289EN

Per scaricare queste pubblicazioni tecniche e altre informazioni di carattere tecnico, consultare il sito www.se.com/ww/en/download/.

Informazioni sulla terminologia non inclusiva o non sensibile

In qualità di azienda responsabile e inclusiva, Schneider Electric aggiorna costantemente le sue comunicazioni e i suoi prodotti che contengono una terminologia non inclusiva o indelicata. Tuttavia, nonostante questi sforzi, i nostri contenuti possono ancora contenere termini ritenuti inappropriati da alcuni clienti.

Marchi

QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri paesi.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.