DOCA0172IT-19

Configurazione dei dispositivi di energia wireless

Presentazione

I dispositivi di energia wireless possono essere configurati tramite le pagine Web di Panel Server.

Procedura di configurazione

Per configurare i dispositivi di energia wireless, seguire la procedura descritta in Configurazione dei dispositivi wireless tramite pagine Web.

Le tabelle seguenti elencano i parametri per la configurazione dei dispositivi di energia wireless.

I campi visualizzati dipendono dal tipo di dispositivo.

Tabelle dei parametri

Identificazione

Vedere Configurazione dei dispositivi wireless tramite pagine Web.

Caratteristiche elettriche

Nome del parametro Descrizione

Sequenza fasi

Selezionare dall'elenco per definire la sequenza di fase del contatore in base al modo in cui è cablato il pannello fisico e all'indicazione della fase stampata sul prodotto, ad esempio ACB.

Sensore di tensione neutro esterno

Selezionare la disponibilità dall'elenco:

  • Disponibile

  • Non disponibile

NOTA: Disponibile solo per visualizzazione, in base al contatore.

Posizione d’installazione

Selezionare la posizione di montaggio dall'elenco:

  • Superiore/Linea: Il dispositivo PowerTag Energy è montato sulla parte superiore del dispositivo.

  • Inferiore/Carico: Il dispositivo PowerTag Energy è montato nella parte inferiore del dispositivo.

Flusso di corrente

Selezionare il Flusso di corrente per definire la convenzione per il dispositivo di energia di conteggio delle energie. Per ulteriori informazioni sulla compilazione di questo parametro, vedere la sezione Flusso di corrente.

Convenzione segno fattore di potenza

Selezionare la convenzione segno fattore di potenza dall'elenco. Questa impostazione influisce sulla convenzione utilizzata per assegnare il segno del fattore di potenza.

  • IEC

  • IEEE

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Convenzione segno fattore di potenza.

Impostazioni di comunicazione

Nome del parametro Descrizione

Periodo di comunicazione (s)

Se disponibile per il dispositivo wireless selezionato, è possibile impostare il periodo di comunicazione a un valore diverso da quello impostato a livello di famiglia di dispositivi. Selezionare un valore compreso tra 2 e 120 secondi dall'elenco (impostazione predefinita 5 secondi).

NOTA: È possibile impostare 2 secondi come periodo di comunicazione di un dispositivo appartenente alla famiglia di dispositivi wireless relativi all'energia, come Acti9 Active, Acti9 PowerTag, Acti9 Vigi, PowerLogic Tag (PLT).
NOTA: Utilizzare un'impostazione massima di 90 secondi se è necessario il calcolo della domanda di potenza.

Modbus virtuale

Vedere Configurazione dei dispositivi wireless tramite pagine Web.

Interruttore associato

Nome del parametro Descrizione

Caratteristiche interruttore

Etichetta interruttore (opzionale)

Immettere l'etichetta dell'interruttore associato.

Corrente nominale (A)

Immettere il valore della corrente nominale in Ampere dell'interruttore associato o il valore nominale del dispositivo di protezione. Non può essere superiore a Imax del dispositivo.

Tensione nominale (V) (opzionale)

Immettere il valore della tensione nominale per l'interruttore associato.

  • Tensione nominale LN per installazione 3P4W.

  • Tensione nominale LL per installazione 3P3W.

Dati contestualizzati

Vedere Configurazione dei dispositivi wireless tramite pagine Web.

Protezione

Nome del parametro Descrizione

Curva protezione

Sola visualizzazione

Soglia di preallarme dispersione a terra

Selezionare la soglia per il preallarme di dispersione a terra.

Soglia di preallarme sovratensione

Selezionare la soglia per il preallarme di sovratensione.

Soglia di preallarme sovracorrente

Selezionare la soglia per il preallarme di sovracorrente.

Flusso di corrente

Per dispositivi PowerTag Energy F160 e Rope, selezionare il flusso di corrente per definire la convenzione di conteggio delle energie per il dispositivo PowerTag Energy.

Per il flusso di corrente, le opzioni sono Diretta o Inversa:

  • Diretta: Se la freccia contrassegnata sul dispositivo PowerTag Energy è nella stessa direzione del flusso di corrente.

  • Inversa: Se la freccia contrassegnata sul dispositivo PowerTag Energy è nella direzione opposta al flusso di corrente.

Le seguenti figure mostrano la posizione della freccia contrassegnata su PowerTag Energy F160 e Rope:

PowerTag Energy F160

PowerTag Rope

Convenzione segno fattore di potenza

L'impostazione della convenzione del segno del fattore di potenza può essere una delle seguenti:

  • IEC: in questa impostazione,

    • quando la potenza attiva è negativa, il segno del fattore di potenza è -.

    • quando la potenza attiva è positiva, il segno del fattore di potenza è +.

  • IEEE: in questa impostazione,

    • quando il carico è capacitivo, il segno del fattore di potenza è +.

    • quando il carico è induttivo, il segno del fattore di potenza è -.

L'immagine seguente riepiloga la convenzione di segno del fattore di potenza:

Intervallo di tempo per calcolo domanda di energia

Panel Server calcola i seguenti valori:

  • Domanda di potenza attiva nell'intervallo di tempo specificato

  • Valore domanda potenza attiva di picco durante l'intervallo specificato

Impostare l'intervallo di tempo per il calcolo della domanda tra 1 e 60 minuti in Impostazioni > Dispositivi wireless > Impostazioni funzionali globali. Se si tenta di impostare un valore non valido, viene visualizzato un messaggio a comparsa.

NOTA: il calcolo della domanda di potenza non è compatibile con i dispositivi che utilizzano un periodo di comunicazione superiore a 90 secondi.

È possibile azzerare il valore della domanda di potenza di picco per:

  • Tutti i dispositivi PowerTag collegati a Panel Server, inclusi PowerTag Rope nelle pagine Web di Panel Server in Impostazioni > Dispositivi wireless > Impostazioni funzionali globali

  • Singoli dispositivi in Monitoraggio e controllo, facendo clic sul nome del dispositivo per aprire la pagina del dispositivo e scorrendo fino a Domanda potenza attiva.

Panel Server memorizza data e ora di:

  • Ogni nuovo valore massimo (picco) della domanda di potenza attiva dall'ultimo reset

  • Ripristino domanda potenza attiva di picco

Il valore della domanda di potenza viene calcolato mediante integrazione aritmetica dei valori RMS di potenza in un periodo di tempo, diviso per la durata del periodo. Il risultato è equivalente all'energia accumulata durante il periodo di tempo divisa per la durata del periodo. La domanda di potenza viene calcolata in base al metodo del blocco scorrevole.

Al termine dell'intervallo di calcolo della domanda di potenza e quindi ogni decimo dell'intervallo, ad esempio, per un intervallo di 15 minuti, ogni 1 minuto e 30 secondi:

  • Il valore della domanda nell'intervallo viene calcolato e aggiornato.

  • Il calcolo di un nuovo valore di domanda viene inizializzato su un nuovo intervallo:

    • Eliminando il contributo del primo decimo dell’intervallo precedente

    • Aggiungendo il contributo dell'ultimo decimo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?