DOCA0172IT-20

Campionamento dei dati

Presentazione

La funzione di campionamento dei dati su Panel Server campiona i dati provenienti da dispositivi collegati a una frequenza definita per una serie definita di misurazioni. La frequenza e le misurazioni dipendono dalla configurazione della funzione, impostata da un’applicazione cloud collegata o manualmente nelle pagine Web di Panel Server.

Per Panel Server Entry e Universal, i dati campionati vengono spostati in un buffer prima di essere pubblicati. Il buffer memorizza i dati fino a un mese e li pubblica nell’applicazione cloud quando la pubblicazione dei dati è attivata o quando la connessione viene ripristinata dopo un’interruzione.

NOTA: Il periodo dei dati memorizzati dipende dalla configurazione del campionamento dei dati. Per una configurazione tipica (circa 1000 misurazioni campionate ogni 10 minuti), i dati vengono memorizzati per un massimo di un mese. Per una configurazione massima (5000 misurazioni campionate ogni 10 minuti) il periodo può essere ridotto a circa 2 settimane.

Per Panel Server Advanced, i dati vengono registrati in Panel Server.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

Attivare la registrazione dei dati nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in Impostazioni > Gestione dati > Registrazione dati.

NOTA: In caso di configurazione manuale, impostare la frequenza di campionamento e le misurazioni singolarmente prima di attivare il campionamento dei dati.

Configurazione del campionamento dei dati dall’applicazione cloud

Quando è attivata una connessione a un’applicazione cloud, il campionamento (o registrazione) dei dati viene automaticamente attivato e configurato dal sistema cloud. Le impostazioni non sono modificabili (sola lettura) con le pagine Web di Panel Server.

I dati misurati sui dispositivi collegati vengono campionati e pubblicati nell’applicazione cloud.

Configurazione campionamento dati manuale

Il campionamento manuale dei dati consente di configurare le misurazioni da campionare per ogni dispositivo nel sistema:

  • Dispositivi Modbus

  • Dispositivi wireless

  • Dispositivi di I/O

Dopo la messa in servizio di tutti i dispositivi collegati a Panel Server, la scelta delle misurazioni e del periodo di campionamento può essere impostata individualmente per ogni dispositivo nella pagina Web Impostazioni > Gestione dati:

  1. Selezionare il mezzo per raggruppare i dispositivi nell'elenco dispositivi facendo clic sull'icona dell'elenco:

    • Utilizzo (predefinito)

    • Zona

  2. Per ogni dispositivo, fare clic sul nome del dispositivo.

  3. Fare clic su Dati.

  4. Selezionare o deselezionare il campionamento per ogni misurazione con la casella di controllo Registrazione.

  5. Selezionare il periodo di registrazione per la misurazione. Consultare Modifica della frequenza di registrazione dei dati, se pertinente.

  6. Fare clic su Salva per applicare le modifiche.

    IMPORTANTE: l’applicazione delle modifiche può richiedere alcuni minuti; durante questo periodo, le pagine e le funzioni seguenti non sono accessibili:
    • Dashboard pagina iniziale (Advanced)

    • Tendenza -Viste dispositivo e dati aggregati (Advanced)

    • Modelli personalizzati - aggiornamenti modello personalizzato

    • Esportazione CSV

    • Backup e ripristino

    • Registrazione dati

    • Registrazione misure

NOTA: La configurazione di registrazione predefinita per ogni dispositivo comprende i dati più utilizzati per ogni tipo di dispositivo.

Calcolo di configurazioni valide per le misurazioni dei dati

Quando si definiscono i parametri di registrazione per il sistema, tenere in considerazione la quantità di dati registrati nei dispositivi. Per mantenere le prestazioni del sistema, si consiglia di attenersi ai criteri di prestazioni seguenti:
  • Un massimo di 5.000 singoli punti dati simultanei da dispositivi diversi di qualsiasi tipo (dispositivi wireless, Modbus-SL o Modbus TCP/IP, dispositivi di I/O)

  • Un massimo di 500 campioni al minuto

  • Un massimo di 500 singoli allarmi per il monitoraggio e l’invio di notifiche e-mail (con un massimo di 300 di quelli provenienti da dispositivi Modbus-SL)

    NOTA: Qualsiasi configurazione remota che tenta di attivare un valore superiore a questi limiti viene rifiutata.

La tabella seguente mostra esempi di configurazioni di registrazione dati e indica se sono valide o meno:

Numero di dispositivi (A) Numero di misurazioni (B) Periodo di campionamento (min) (C) Numero totale di punti dati simultanei (A x B) Campioni al minuto (A x B) / C Numero di allarmi Configurazione valida

30

30

15

900

60

550

No - numero di allarmi > 500

30

170

15

5.100

340

90

No - numero totale di dati simultanei punti > 5.000

30

30

1

900

900

90

No - campioni al minuto > 500

30

30

15

900

60

90

Sì:

  • - numero totale di punti dati simultanei < 5.000
  • - campioni al minuto < 500
  • - numero di allarmi < 500

Le seguenti informazioni sul campionamento dei dati sono visualizzate in Impostazioni > Gestione dei dati > Informazioni sul campionamento dei dati per fornire assistenza per il calcolo del campionamento:

  • Stato manutenzione dati

  • Numero di misurazioni campionate

  • Numero massimo di misurazioni campionate consentite

  • Numero di campioni all’ora

  • Numero massimo di campioni consentiti all’ora

Modifica della frequenza di registrazione dei dati

Per Panel Server Advanced, quando il periodo di registrazione (frequenza) viene modificato localmente o da una configurazione remota, i punti dati storici registrati vengono mantenuti e migrati in modo da essere conformi al nuovo periodo di registrazione, con i seguenti risultati:

  • Riducendo la frequenza (ad esempio, modifica del periodo da 5 minuti a 10 minuti): I punti di dati relativi alla frequenza ridotta vengono mantenuti. I punti dati intermedi vengono eliminati.

    AVVISO
    Pericolo di perdita di dati
    La riduzione della frequenza di registrazione determina la perdita permanente dei punti dati storici intermedi.
    Eseguire un’esportazione del registro dati prima di ridurre la frequenza per evitare la perdita di dati.
    Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare perdita di dati.

    Per ulteriori informazioni sull’esportazione dei dati, vedere Esportazione dei dati in locale.

  • Aumentando la frequenza (ad esempio, modifica del periodo da 10 minuti a 5 minuti): I punti dati per cui non esistono dati storici vengono estrapolati (duplicati) dai dati storici esistenti (punti dati su entrambi i lati), il che può creare tendenze non lineari dove sono attese tendenze lineari. Questi punti di dati sono indicati come Valore approssimativo nei grafici e diagrammi della pagina Web Trending.

Attivazione e scarico del Campionamento dei dati

La tabella seguente descrive le impostazioni.

Parametro Descrizione

Attivazione campionamento

Consente di attivare/disattivare la registrazione dati da Panel Server.

  • Fare clic sul pulsante Attiva la registrazione per attivare la funzione.

  • Fare clic sul pulsante Disattiva la registrazione per disattivare la funzione.

Elimina dati

Consente di eliminare tutti i dati di registrazione. Per eliminare i dati:

  1. Disattivare il campionamento.

  2. Fare clic sul pulsante Elimina dati.

    NOTA: Durante l’operazione, che può richiedere alcuni minuti, le pagine e le funzioni seguenti non sono accessibili:
    • Dashboard pagina iniziale

    • Tendenza - Visualizzazioni dispositivo e dati aggregati

    • Modelli personalizzati - aggiornamenti modello personalizzato

    • Esportazione CSV

    • Backup e ripristino

    • Registrazione dati

    • Registrazione misure

  3. Confermare la richiesta di scaricamento dei dati facendo clic su Conferma nel messaggio a comparsa

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.