DOCA0172IT-19

Disponibilità dei dati del sensore ambientale

Presentazione

I dati trasmessi dai sensori ambientali a Panel Server dipendono dal tipo di sensore ambientale. La tabella indica esempi di dati disponibili in Panel Server in base al tipo di sensori ambientali.

Codici commerciali dispositivo

I codici commerciali del dispositivo utilizzati per ogni tipo di sensore ambientale sono:

  • CL110 (Per informazioni sui codici commerciali, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric.)

  • TH110 (Per informazioni sui codici commerciali, rivolgersi al rappresentante Schneider Electric.)

  • TH150S, TH150M

  • TH200M

  • TRH (SED-TRH-G-5045)

  • TRHC02 (SED-CO2-G-5045)

Per un elenco completo dei codici prodotto supportati, vedere i seguenti documenti

  • DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File

  • DOCA0249•• EcoStruxure Panel Server Entry - Note di rilascio del firmware

  • DOCA0178•• EcoStruxure Panel Server Universal - Note di release del firmware

  • DOCA0248•• EcoStruxure Panel Server Advanced - Note di rilascio del firmware

Altre misurazioni

Dati

CL110 TH110 TH150S TH150M TH200M TRH TRHC02

Temperatura

Temperatura fase A

Temperatura fase B

Temperatura fase C

Temperatura neutra

Umidità relativa

Concentrazione di CO2

Temperatura interna

Tensione batteria

Collegamento RSSI

Per un elenco completo delle misurazioni trasmesse dai sensori ambientali, vedere DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.