DOCA0172IT-20

Visualizzazione e pubblicazione degli allarmi

Consultazione degli allarmi attivi

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Gli allarmi attivi generati dai dispositivi collegati vengono visualizzati sulle pagine Web di Panel Server in Monitoraggio e controllo, nella pagina Dati di ogni dispositivo. Un allarme attivo scompare quando non sono più soddisfatte le condizioni dell’allarme.

Gli allarmi sono definiti in base alla gravità:

  • Gravità alta

  • Gravità media

  • Gravità bassa

Per informazioni sull’identificazione della gravità dell’allarme, vedere Icone di allarme.

Pubblicazione degli allarmi

Gli allarmi attivi possono essere pubblicati con i seguenti metodi, in base al metodo di pubblicazione dati selezionato:

  • Cloud Schneider Electric (tutti i modelli): quando Panel Server è collegato al cloud Schneider Electric, gli allarmi vengono pubblicati nell'applicazione cloud. La selezione degli allarmi viene gestita a livello cloud ed è disponibile per la visualizzazione solo in Impostazioni > Gestione dati > Allarmi.

  • Tramite e-mail (modello Advanced): quando il servizio e-mail per gli allarmi è attivato, le notifiche e-mail per gli allarmi selezionati vengono inviate all'elenco dei destinatari.

  • Nelle pagine Web di Panel Server in Notifiche (modello Advanced): la comparsa e la scomparsa degli allarmi selezionati sono visualizzate sulla pagina Web Notifiche

Selezione degli allarmi per la notifica e la pubblicazione via e-mail (Modello Advanced)

Per ciascun dispositivo collegato a Panel Server Advanced, è possibile selezionare o deselezionare la notifica e la pubblicazione tramite e-mail degli allarmi emessi in caso di eventi elettrici o perdita di comunicazione. Per impostazione predefinita, la pubblicazione di ogni allarme è deselezionata.

È possibile selezionare contemporaneamente un massimo di 500 allarmi. Dei 500 allarmi selezionati, un massimo di 300 può provenire da dispositivi Modbus-SL.

Gli allarmi da pubblicare nella pagina Notifica e via e-mail quando diventano attivi possono essere selezionati singolarmente per ciascun dispositivo come segue.

  1. Fare clic sul nome del dispositivo nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Gestione dati.

  2. Fare clic su Allarmi. Gli allarmi vengono visualizzati in una tabella con una colonna che ne indica la gravità. Fare clic sull’icona a forma di doppia freccia nella parte superiore della colonna per ordinare gli allarmi in base alla gravità.

  3. Selezionare/deselezionare un allarme per la pubblicazione con la casella di controllo Pubblicazione allarme.

NOTA: la selezione o deselezione degli allarmi in Impostazioni > Gestione dati non ha alcun impatto sui bit di allarme nel registro Modbus.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.