DOCA0172IT-19

Modelli personalizzati per dispositivi Modbus a valle (Modelli Universal e Advanced)

Presentazione

AVVISO
Compatibilità con versioni precedenti per modelli personalizzati esistenti dopo l’aggiornamento del firmware
Dopo l’aggiornamento del firmware di Panel Server, se i dispositivi associati a un modello personalizzato visualizzano dati errati o non possono essere importati, aggiornare il modello personalizzato utilizzando lo strumento portale Web EcoStruxure Power Commission e importarlo nuovamente in Panel Server. Eseguire l’azione Cambia versioni e aggiorna per il modello personalizzato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare dati errati.

Panel Server supporta l’uso di modelli personalizzati per dispositivi Modbus a valle. È possibile creare un modello personalizzato per gestire un dispositivo Modbus non gestito in modo nativo dai modelli Panel Server integrati o quando si desidera un modello diverso da quello incorporato.

I modelli personalizzati sono dedicati solo al supporto di applicazioni EcoStruxure Asset Advisor EcoStruxure Resource Advisor e EcoStruxure Energy Hub (parte di EcoStruxure Building Activate) e alle funzioni del server di energia Panel Server Advanced. In altre applicazioni è possibile utilizzare modelli personalizzati, ma consentono solo di visualizzare i dati del dispositivo nella schermata di monitoraggio.

I modelli personalizzati vengono creati o modificati nello strumento portale Web di EcoStruxure Power Commission (EPC Web). Lo strumento EPC Web contiene la guida contestuale per l'utente.

I modelli personalizzati nuovi e modificati vengono importati in Panel Server tramite le pagine Web di Panel Server. Per ulteriori informazioni sull’identificazione automatica o manuale dei dispositivi Modbus, vedere Aggiunta e rimozione di dispositivi Modbus.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Universal e Advanced.

Impostazione dei parametri

I modelli personalizzati sono disponibili nelle pagine Web di Panel Server in Impostazioni > Dispositivi Modbus > Modelli personalizzati.

Creazione di un modello personalizzato

Creare il modello personalizzato utilizzando lo strumento portale Web di EcoStruxure Power Commission (EPC Web).

Il modello personalizzato contiene l’elenco delle misure e degli allarmi supportati dal dispositivo Modbus collegato a Panel Server.

È possibile utilizzare modelli di dispositivi personalizzati per aggiungere dispositivi wireless tramite un’architettura principale/secondario.

Il modello di dispositivo personalizzato deve presentare il seguente contenuto. Non può essere importato nelle pagine Web di Panel Server se non segue queste regole:

  • modelingInformation

  • productIdentification

  • measure

  • modbusMapping

  • modbusDataModel

I modelli personalizzati possono includere allarmi, nomi di eventi, condizioni, valori e gravità.

I modelli personalizzati possono includere le regole di rilevamento Modbus, che consentono a Panel Server di utilizzare modelli personalizzati in aggiunta ai modelli integrati per rilevare i dispositivi Modbus. Per ulteriori informazioni sulle regole, fare riferimento allo strumento EPC Web.

Le unità personalizzate nel modello di dispositivo personalizzato devono rispettare le seguenti regole di sintassi:

  • Numero massimo di caratteri: 16

  • Utilizzare solo caratteri della tabella seguente.

Caratteri Descrizione

Caratteri alfanumerici

  • Tutte le lettere maiuscole dalla A alla Z
  • Tutte le lettere minuscole dalla a alla z
  • Tutti i numeri da 0 a 9

/

barra avanti

*

asterisco (moltiplicazione)

-

meno

+

più

%

percentuale

(

parentesi sinistra

)

parentesi destra

.

punto

Ω

omega (ohm)

μ

mu (micro)

‘spazio’

il carattere spazio

°

gradi, ad esempio °C

caratteri in apice

  • Tutti i numeri da 0 a 9
  • Caratteri più e meno

Esportare il modello personalizzato in un file zip.

Importazione di un modello di dispositivo personalizzato

Per importare un modello di dispositivo personalizzato creato in precedenza in EPC Web ed esportato in un file zip, seguire questa procedura:

  1. Dal menu delle pagine web del Panel Server, passare a Impostazioni > Dispositivi Modbus > Modelli personalizzati.

  2. Fare clic su Importa. È possibile importare:

    • Un nuovo modello personalizzato. Si tratta di un modello personalizzato che non è attualmente importato in Panel Server ed è compatibile con la versione firmware di Panel Server. Vedere la tabella di compatibilità.

    • Un modello personalizzato modificato. Si tratta di una modifica di un modello personalizzato già importato e utilizzato dai dispositivi Modbus collegati.

      NOTA: Una versione modificata di un modello personalizzato con formato obsoleto non è supportata per l'importazione in Panel Server.
  3. Selezionare un modello di dispositivo personalizzato memorizzato localmente in un file zip.

    Il file zip può contenere modelli personalizzati nuovi e modificati. Panel Server può ospitare un massimo di due versioni diverse con lo stesso nome di modello personalizzato. Solo una versione (versione corrente) è utilizzata dai dispositivi Modbus. L'altra versione è memorizzata come versione disponibile nella Tabella modelli personalizzati.

NOTA: se il modello personalizzato non è conforme alle regole di sintassi, viene visualizzato un messaggio di errore (vedere Creazione di un modello personalizzato).

Una volta importato, il modello personalizzato viene elencato nella tabella dei modelli personalizzati. È possibile importare fino a 50 modelli personalizzati nel Panel Server.

Un nuovo modello personalizzato viene istanziato automaticamente in modo che sia possibile aggiungere nuovi dispositivi Modbus utilizzando tale modello personalizzato. Viene visualizzato come versione corrente nella tabella dei modelli personalizzati.

Per i modelli personalizzati modificati, la nuova versione è disponibile per l’uso nella tabella dei modelli personalizzati. L’istanziazione non è automatica. Selezionare Cambia versioni e aggiorna dispositivi per applicare la nuova versione ai dispositivi Modbus selezionati.

NOTA: Si consiglia di eseguire un backup della configurazione di Panel Server prima di cambiare versione.

Compatibilità del modello personalizzato

La tabella seguente indica la compatibilità tra i modelli personalizzati nello strumento EPC Web e le versioni del firmware di Panel Server.

Data di creazione del modello personalizzato

Versione strumento EPC Web

Versione firmware PAS

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4 o superiore

Ottobre 2025 o successivo

2.6

@experts: confirm the EPC Web tool version

Marzo 2025 - Settembre 2025

2.5

Gennaio 2025 - Febbraio 2025

2.4

Settembre 2024 - Dicembre 2025

2.3

Agosto 2024 o precedente

2.2

  • ✔ Compatibile
  • - Non compatibile
  • Non compatibile per l'importazione in Panel Server. Le versioni correnti e disponibili visualizzate nella tabella dei modelli personalizzati nelle pagine Web di Panel Server continuano a essere supportate da Panel Server.

Tabella modelli personalizzati

La tabella modelli personalizzati visualizza le informazioni seguenti e consente di eseguire gli aggiornamenti della versione ed eliminare i modelli personalizzati:

Colonna Descrizione

Nome modello

Nome del modello personalizzato importato.

Versione corrente

Versione corrente del modello personalizzato, utilizzato dai dispositivi Modbus associati. È possibile importare un massimo di 50 modelli personalizzati.

NOTA: Un'icona indica se la versione corrente del modello personalizzato ha un formato obsoleto. Il modello personalizzato è ancora supportato.

Include regole di individuazione

Vero/Falso Indica se la versione corrente del modello di dispositivo personalizzato contiene regole di rilevamento Modbus. Se Vero viene visualizzata, la versione corrente del modello che può essere selezionata Panel Server per rilevare automaticamente i dispositivi Modbus.

Data modifica modello

Indica l’ultima data di modifica del modello personalizzato corrente.

Versione disponibile

Una versione alternativa del modello personalizzato disponibile da applicare ai dispositivi Modbus associati.

NOTA: Un'icona indica se la versione disponibile del modello personalizzato ha un formato obsoleto.

Dispositivi associati

Il numero di dispositivi Modbus associati alla versione corrente del modello personalizzato. Questo numero viene aggiornato quando i nuovi dispositivi Modbus vengono rilevati manualmente o automaticamente.

(Menu contestuale)

Fare clic su questa icona per aprire un menu contestuale. Gli elementi visualizzati dipendono dal dispositivo:

  • Cambia versioni e aggiorna dispositivi: Fai clic per passare dalla versione corrente alla versione disponibile. Il passaggio del modello a una versione più recente aggiorna automaticamente tutti i dispositivi associati con le nuove funzionalità della versione aggiornata, ad esempio le nuove misurazioni.

    NOTA: Per la disponibilità di Cambia versioni e aggiorna dispositivi, vedere la tabella seguente.
    NOTA: Dopo l’aggiornamento a una nuova versione, la versione originale viene visualizzata nella colonna Versione disponibile e può essere reintegrata nei dispositivi associati commutando di nuovo le versioni.

  • Rimuovi versioni non utilizzate: Fare clic per eliminare la versione disponibile (se presente) e la versione corrente se non vi sono dispositivi associati al modello (0 nella colonna Dispositivi associati).

Il passaggio da una versione all'altra nelle pagine Web di Panel Server dipende dal formato delle versioni correnti e disponibili, come indicato nella tabella seguente:

Versione corrente Versione disponibile Possibilità di passaggio

Formato obsoleto

Formato obsoleto

Formato obsoleto

Formato aggiornato

Formato aggiornato

Formato obsoleto

No

Formato aggiornato

Formato aggiornato

Funzioni supportate

Le funzioni Modbus sono descritte nell’appendice:

Controllo dell’associazione tra modello di dispositivo personalizzato e dispositivo Modbus

Per verificare quale modello di dispositivo personalizzato (se presente) è associato al dispositivo, passare a Impostazioni > Dispositivi Modbus e selezionare il dispositivo nell’elenco. Nella sezione Informazioni modello dispositivo personalizzato, vengono visualizzate le informazioni seguenti:

  • Nome modello dispositivo personalizzato

  • Versione modello dispositivo personalizzato

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.