DOCA0172IT-19

Configurazione dei dispositivi Modbus tramite le pagine Web

Presentazione

È possibile configurare i parametri dei dispositivi collegati e salvare le impostazioni utilizzando le pagine web del Panel Server.

Procedura per configurare i dispositivi Modbus

Per configurare i dispositivi Modbus con le pagine web del Panel Server, procedere come segue:

  1. Navigare in Impostazioni > Dispositivi Modbus per visualizzare l'elenco dei dispositivi Modbus rilevati.

    Risultato: viene visualizzato l'elenco dei dispositivi (con Connesso scritto in verde sotto il nome del dispositivo).

  2. Selezionare il dispositivo richiesto per modificare la configurazione.

    Risultato: vengono visualizzati i parametri del dispositivo .

  3. Immettere i dati nei campi, facendo riferimento alle tabelle seguenti per ulteriori informazioni sui parametri.

  4. Salvare le impostazioni facendo clic sull'icona nella parte inferiore destra dello schermo e selezionando Salva.

Tabelle dei parametri

Le tabelle seguenti elencano i parametri per la configurazione dei dispositivi Modbus.

NOTA: Per la configurazione dei dispositivi Smart Link, consultare Configurazione dei canali Smart Link Modbus.

Identificazione

Nome del parametro Descrizione

Nome

Immettere il nome del dispositivo Modbus.

Etichetta (opzionale)

Immettere l'etichetta del dispositivo Modbus .

Gamma dispositivo

Sola visualizzazione

Codice prodotto

Sola visualizzazione

Revisione hardware

Sola visualizzazione

Famiglia dispositivi

Sola visualizzazione

Informazioni Modbus TCP/IP: visualizzato solo per dispositivi Modbus TCP/IP

Nome del parametro Descrizione

Indirizzo IP

Indirizzo IP di Panel Server

Porta

Visualizza la porta utilizzata per l'aggiunta manuale o automatica del dispositivo.

NOTA: se si modifica questo campo, assicurarsi che il nuovo valore non venga utilizzato altrove.

ID unità

Visualizza l'ID unità utilizzato per l'aggiunta manuale o automatica del dispositivo.

NOTA: se si modifica questo campo, assicurarsi che il nuovo valore non venga utilizzato altrove.

Informazioni seriali Modbus: visualizzato solo per dispositivi Modbus SL

Nome del parametro Descrizione

ID server fisico

Indirizzo IP rilevato da Panel Server sulla rete seriale Modbus. Non modificare questo valore a meno che non si cambi l'indirizzo Modbus sul dispositivo.

Modbus virtuale

Nome del parametro Descrizione

ID server virtuale

Immettere l'ID del server virtuale Modbus.

Dati contestualizzati

Nome del parametro Descrizione

Utenza (opzionale)

Selezionare dall'elenco l’utenza richiesta per indicare lo scopo principale del dispositivo.

Utilizzo (opzionale)

Selezionare dall'elenco l'uso richiesto per indicare la funzione precisa del dispositivo, ad esempio il tipo di illuminazione da monitorare: Illuminazione (esterna e parco) o illuminazione (interna).

Zona (opzionale)

Selezionare la zona nell'elenco, come dati contestualizzati.

Fare clic sull'icona Impostazioni per:

  • Creare una nuova zona

  • Modificare il nome di una zona

  • Eliminare una zona

Per ulteriori informazioni sulla creazione, la modifica e l'eliminazione delle zone, vedere Gestione delle zone.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.