DOCA0172IT-19

Panoramica sulle pagine Web di EcoStruxure Panel Server

Il server Web integrato in EcoStruxure Panel Server fornisce pagine Web che consentono la messa in servizio di prodotti e sistemi elettrici compatibili con EcoStruxure Panel Server nel quadro elettrico.

Inoltre, le pagine Web forniscono la visualizzazione dei dati e degli allarmi attivi in tempo reale e analisi cronologica dei dispositivi (in base al modello), per la gestione di base dell'energia e del funzionamento.

Le funzionalità elettriche di messa in servizio e di prodotto consentono di:

  • Rilevare i dispositivi wireless installati nel sistema EcoStruxure Panel Server (in base al modello).

  • Rilevare i dispositivi Modbus-SL e Modbus TCP/IP da EcoStruxure Panel Server (in base al modello).

  • Configurare i dispositivi I/O collegati a EcoStruxure Panel Server tramite gli ingressi digitali (in base al modello).

Le funzionalità di monitoraggio dell'energia e del funzionamento consentono di:

  • Visualizzare in tempo reale dati ed eventi tramite un browser Web supportato.

  • Monitorare e controllare i dispositivi collegati.

  • Pubblicare i dati su un server SFTP o HTTPS o sul cloud Schneider Electric.

  • Visualizzare le tendenze sui dati storici, fino a un periodo di 3 anni (modello Advanced).

  • Esportare i dati registrati selezionati nel PC per ulteriore analisi (modello Advanced).

Per informazioni più dettagliate sulle pagine Web, vedere Uso delle pagine Web di EcoStruxure Panel Server.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.