DOCA0172IT-19

Comunicazione Wi-Fi

Presentazione

EcoStruxure Panel Server supporta le seguenti funzioni Wi-Fi:

  • Infrastruttura Wi-Fi, ovvero, Panel Server può collegarsi a un router Wi-Fi (punto di accesso). Per ulteriori informazioni, consultare Infrastruttura Wi-Fi.

  • Il punto di accesso Wi-Fi, ovvero Panel Server può fungere da router Wi-Fi (punto di accesso) al quale è possibile collegare un smartphone o un PC. Per ulteriori informazioni, consultare Punto di accesso Wi-Fi.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal (tranne modelli Wired by Design) e Advanced.

Impostazione dei parametri

L'attivazione Wi-Fi è attivata e disattivata sulle pagine web del Panel Server (disattivata per impostazione predefinita). Procedere come segue:

  1. Accedere alle pagine Web del Panel Server (vedere l'argomento dettagliato).

  2. Attivare e disattivare la funzione Wi-Fi dalla pagina Web Impostazioni > Comunicazione di rete > Infrastruttura Wi-Fi > Impostazioni generali > Attivazione Wi-Fi.

NOTA: L'attivazione Wi-Fi viene attivata automaticamente quando si preme il pulsante multifunzione sul lato anteriore di Panel Server durante la messa in servizio di Panel Server tramite EcoStruxure Energy Hub Essential (parte di EcoStruxure Building Activate).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.