DOCA0172IT-19

Formato file delle pubblicazioni

Presentazione

Il formato dei file pubblicati dipende dalla scelta del metodo di pubblicazione:

  • Servizi cloud Schneider: formato file json

  • SFTP e HTTPS: selezionare il formato di file json o csv nelle pagine Web di Panel Server

Formato di file della pubblicazione CSV

Un file .csv contiene:

  • Dati relativi a un singolo dispositivo a valle

  • Tutte le misurazioni configurate con lo stesso periodo di campionamento per tale dispositivo

  • Dati relativi a un massimo di 24 ore di campionamento

Il nome dei file CSV esportati segue la convenzione di denominazione ReducedID_DeviceName_DateTime_IndexNumber.csv dove:

  • ReducedID

    è l'identificativo interno del dispositivo, che garantisce che i file prodotti siano univoci per i dispositivi che condividerebbero lo stesso nome (ad esempio, 10_mb, 21_zd).
  • DeviceName è il nome assegnato al dispositivo a valle.

  • DateTime è il timestamp corrispondente alla data di pubblicazione del file, espresso in millisecondi nel formato AAAAMMGGhmmssSSS.

  • IndexNumber nel formato _<nn> indica il numero del file nel numero totale di file per una singola pubblicazione (stesso ID, stesso nome dispositivo e stesso timestamp). Se nella pubblicazione sono presenti 20 file, essi verranno numerati da _1 a _20.

  • Nel nome file .csv sono consentiti solo i caratteri seguenti: UTF-8 e ASCII di base (da 32 a 7F, escluso \ / : * ? " < > |). Tutti i caratteri non supportati verranno sostituiti da ~.

Esempio: si consideri il seguente nome di file:
11_mb_F160 3P 3P+N_202412161020_19.csv dove:

  • ReducedID è 11_mb.

  • DeviceName è F160 3P 3P+N, nome del dispositivo.

    NOTA: Questo nome è il valore predefinito (modello prodotto) se l'utente non lo ha aggiornato.

  • DateTime è 202412161020, il che significa che il fascicolo è stato pubblicato il 16 dicembre 2024 alle 10:20.

  • IndexNumber è _19, ossia il file è il 19° file della pubblicazione.

Il contenuto del file .csv supporta solo la codifica caratteri standard UTF-8 per nome dispositivo, nome evento, nome misura e nome file.

Le virgolette presenti in tutti i campi dati del file .csv garantiscono la compatibilità con i caratteri speciali.

Per informazioni ed esempi del file .csv, vedere Appendice D Formati dei file di pubblicazione SFTP e HTTPS.

Formato file della pubblicazione JSON

Un file .json contiene le misurazioni di più dispositivi a valle configurati con lo stesso periodo di campionamento.

Ogni file contiene i dati di 24 ore di campionamento, fino a un limite di 256 KB di dati.

Il nome del file JSON esportato segue la convenzione di denominazione DateTime_IndexNumber.json dove:

  • DateTime è il timestamp corrispondente alla data di pubblicazione del file, espresso in millisecondi nel formato AAAAMMGGhmmssSSS.

  • IndexNumber nel formato _<nn> indica il numero del file nel numero totale di file per una singola pubblicazione (stesso ID, stesso nome dispositivo e stesso timestamp). Se nella pubblicazione sono presenti 20 file, essi verranno numerati da _1 a _20.

Per un esempio di file .json, vedere Appendice D Formati dei file di pubblicazione SFTP e HTTPS.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?