DOCA0172IT-19

Servizi di rete IP (DPWS)

Presentazione

EcoStruxure Panel Server supporta il protocollo DPWS (Device Profile for Web Services) per il rilevamento della rete IP.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

I servizi di rete IP sono impostati nelle pagine Web di EcoStruxure Panel Server, in Impostazioni > Comunicazione di rete > DPWS.

DPWS può essere abilitato o disabilitato.

Impostazioni DPWS

Parametro Descrizione

Attivazione DPWS

Consente di attivare/disattivare il servizio DPWS (attivato per impostazione predefinita).

Modalità silenziosa

Consente di attivare/disattivare la modalità silenziosa (disattivata per impostazione predefinita). In modalità silenziosa, DPWS risponde solo alle richieste.

Tipo rilevamento

Consente di impostare il tipo di rilevamento IP:

  • IPv4

  • IPv6

  • IPv4 & IPv6 (impostazione predefinita)

Porta di ascolto TCP

Consente di immettere manualmente il numero di porta.

Campo di impostazione: 1024–65535

Impostazione predefinita: 5357.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.