Comunicazione Ethernet
Presentazione
Panel Server utilizza IPv4/IPv6 dual-stack per gestire la comunicazione Ethernet e consentire agli host di rete di comunicare con Panel Server. La configurazione IP può essere:
-
IPv4
-
IPv4 e IPv6
Panel Server supporta i seguenti protocolli su Ethernet:
-
Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP è un protocollo che fornisce la comunicazione client/server tra dispositivi su una connessione Ethernet. Modbus TCP/IP consente di scambiare dati tramite la porta TCP che è stata configurata (porta 502 per impostazione predefinita).
-
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): HTTPS è una variante del protocollo di trasferimento Web HTTP (Web Transfer Protocol) standard che aggiunge un livello di protezione ai dati in transito tramite una connessione al protocollo SSL (Secure Socket Layer) o TLS (Transport Layer Security). HTTPS consente la comunicazione crittografata e protegge la connessione tra un utente remoto e Panel Server.
-
DPWS - Profilo dispositivi per servizi Web: DPWS è un insieme minimo di vincoli di implementazione che consentono di attivare messaggistica, individuazione, descrizione ed eventi del servizio Web protetti sui dispositivi con risorse limitate.
-
Client SFTP (Secure File Transfer Protocol): SFTP (Secure File Transfer Protocol) è una variante del protocollo FTP (File Transfer Protocol) standard che utilizza la crittografia shell sicura per fornire un alto livello di protezione per il trasferimento dei file.
-
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP): RSTP è una versione avanzata di STP (spanning tree protocol), un protocollo di livello collegamento eseguito all’interno di bridge o switch (Panel Server Universal e Advanced).
Il numero di porte Ethernet dipende dal modello:
-
Il modello Entry ha una porta Ethernet.
-
I modelli Universal e Advanced dispongono di due porte Ethernet. Le porte Ethernet possono essere configurate in una delle modalità seguenti:
-
Modalità commutata:
-
Entrambe le porte Ethernet appartengono alla stessa rete.
-
È abilitata una funzione di commutazione Ethernet.
-
Il protocollo RSTP può essere configurato e attivato.
-
-
Modalità separata:
-
Entrambe le porte Ethernet sono collegate a reti locali (LAN) separate.
-
Le porte sono isolate l’una dall’altra, ossia, né il router né i pacchetti di inoltro sono abilitati dal punto di vista TCP/IP.
-
È possibile abilitare l'instradamento Modbus dalla porta ETH1 ai dispositivi rilevati su ETH2 abilitando il servizio server Modbus TCP/IP su ETH1.
-
È possibile abilitare l'instradamento Modbus dalla porta ETH2 ai dispositivi rilevati su ETH1 abilitando il servizio server Modbus TCP/IP su ETH2.
Il servizio server Modbus TCP/IP può essere abilitato o disabilitato nelle pagine Web di Panel Server in .
-
-
Disponibilità
La funzione di comunicazione Ethernet è disponibile su Panel Server Entry, Universal e Advanced.
Configurazione con una sola porta Ethernet (Modello Entry)
Panel Server Entry ha una sola porta Ethernet. Per le impostazioni, consultare Impostazione dei parametri.Configurazione della modalità commutata (modelli Universal e Advanced)
In modalità commutata, entrambe le porte Ethernet (ETH1, ETH2) condividono le stesse impostazioni. Panel Server ha un solo indirizzo IP univoco applicato a entrambe le porte Ethernet. I dispositivi collegati a una delle porte Ethernet appartengono alla stessa rete Ethernet.
L’uso di due porte semplifica il cablaggio, ad esempio:
-
Una porta può essere collegata a uno switch nella rete locale.
-
Una porta può essere utilizzata per collegare un PC per operazioni di configurazione o per collegare localmente un dispositivo di raccolta dati con una porta Ethernet.
-
Più dispositivi Ethernet basati sullo switch hardware integrato in Panel Server possono essere collegati a margherita. Il collegamento a margherita consente ai dispositivi situati su uno dei lati di Panel Server di comunicare tra di loro come parte della stessa rete.
Per ulteriori informazioni e per un diagramma che illustra questa architettura, consultare Rete Ethernet commutata. Per le impostazioni, consultare Impostazione dei parametri.
Configurazione modalità separata (modelli Universal e Advanced)
In modalità separata, una rete IP viene assegnata a ogni porta Ethernet Panel Server e ogni rete IP assegna un indirizzo IP a Panel Server. La modalità separata viene utilizzata per separare i dispositivi Modbus TCP/IP a valle collegati alla porta ETH2 dai sistemi di comunicazione a monte collegati alla porta ETH1. A livello di rete non ci sono né router né pacchetti di inoltro. È possibile abilitare solo l’instradamento Modbus.
Le due porte Ethernet hanno impostazioni diverse e funzionano in modo indipendente.
-
La porta ETH1 viene utilizzata per la pubblicazione dei dati (in un'applicazione cloud o un sistema SCADA).
Il servizio Modbus può essere disabilitato se il sistema a monte è un'applicazione cloud o un browser Web per accedere alle pagine Web di Panel Server. Il servizio Modbus deve essere attivato se il sistema a monte è un sistema SCADA o un sistema di gestione degli edifici che utilizza la comunicazione Modbus TCP/IP. -
La porta ETH2 può essere utilizzata per uno degli scopi seguenti:
-
Raccolta dati da dispositivi Modbus TCP/IP a valle per la pubblicazione su ETH1.
-
Gestione tramite un sistema SCADA collegato alla porta ETH2 e diverso dal sistema SCADA collegato a ETH1.
Il servizio Modbus deve essere attivato su ETH1 in caso di connessione a un sistema SCADA. Si consiglia di disattivarlo in caso di connessione a un’applicazione cloud.
-
Per ulteriori informazioni e per un diagramma che illustra questa architettura, consultare Rete Ethernet separata. Per le impostazioni, consultare Impostazione dei parametri.
Impostazione dei parametri
| AVVISO |
|---|
|
PRESTAZIONI DI RETE COMPROMESSE
Le impostazioni Ethernet devono essere modificate solo
da personale qualificato. Eseguire tali modifiche solo dopo aver letto
e compreso le impostazioni Ethernet.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare
la perdita della connettività di rete
|
La funzione di comunicazione Ethernet è impostata nel modo seguente:
-
Con il software EcoStruxure Power Commission
-
Nelle pagine Web di Panel Server, in
In base alla configurazione (modalità Ethernet commutata, modalità Ethernet separata o infrastruttura Wi-Fi), il servizio Modbus può essere attivato singolarmente in .
Impostazioni generali Ethernet (modello Entry)
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
|
Porta Ethernet ETH1 |
Visualizza Attivo o Inattivo in base al collegamento via cavo:
|
Impostazioni generali Ethernet (modelli Universal e Advanced)
La tabella seguente descrive le impostazioni disponibili nelle pagine Web.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
|
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) |
Indica se il protocollo RSTP è abilitato o disabilitato. |
|
Modalità Ethernet |
Consente di selezionare la modalità di configurazione Ethernet:
|
|
Porta Ethernet ETH1 |
Visualizza Attivo o Inattivo in base al collegamento via cavo:
|
|
Porta Ethernet ETH2 |
Visualizza Attivo o Inattivo in base al collegamento via cavo:
|
Impostazioni porta
Le impostazioni di configurazione IP sono disponibili come segue:
-
Per il modello Entry: impostazioni porta ETH1
-
Per modelli Universal e Advanced:
-
In caso di modalità separata: Impostazioni porta ETH1 e Impostazioni porta ETH2. Le impostazioni riportate nella tabella di seguito sono duplicate nelle impostazioni della porta ETH2.
-
In caso di modalità commutata: Impostazioni porta commutata
-
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
|
Stato interfaccia |
Visualizza Su o Giù:
|
|
Indirizzo MAC |
Visualizza l'indirizzo MAC (Media Access Control), un identificatore univoco per ogni porta Panel Server. L’indirizzo MAC è indicato sul lato anteriore di Panel Server. |
Impostazioni IPv6
La tabella seguente descrive le impostazioni disponibili nelle pagine Web.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
|
Attivazione IPv6 |
Consente di attivare/disattivare la configurazione IPv6 (attivata per impostazione predefinita). NOTA: quando IPv6 è attivato in aggiunta a IPv4
(sempre attivato), le porte risponderanno alle richieste a monte provenienti
da un sistema edge su un indirizzo IPv6.
NOTA: quando l'attivazione
di IPv6 è abilitata, vengono visualizzati i parametri descritti
di seguito.
|
|
Indirizzo IPv6 link-local |
Visualizza l'indirizzo IPv6 link-local generato automaticamente. NOTA: visualizzato quando
è abilitato il parametro Attivazione IPv6.
|
|
Modalità di assegnazione IPv6 |
Permette di selezionare la modalità di assegnazione IPv6:
|
|
Indirizzo IPv6 |
Consente di inserire l’indirizzo IP statico di Panel Server quando il parametro Modalità di assegnazione IPv6 è impostato su Statico. È possibile specificare un indirizzo locale univoco, oppure un indirizzo globale. Visualizza l'indirizzo IP ottenuto automaticamente quando Modalità di assegnazione IPv6 è impostata su Auto. |
|
Lunghezza prefisso IPv6 |
Consente di specificare la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IPv6 come numero intero compreso tra 1 e 128 quando il parametro Modalità di assegnazione IPv6 è impostato su Statico. Visualizza la lunghezza del prefisso dell'indirizzo IPv6 come numero intero compreso tra 1 e 128 quando il parametro Modalità di assegnazione IPv6 è impostato su Auto. |
|
Gateway IPv6 |
Il parametro viene visualizzato solo per Impostazioni porta ETH1 e Impostazioni porta commutata. Consente di inserire manualmente l'indirizzo IP del gateway (router) quando il parametro è impostato su Statico. Visualizza l'indirizzo del gateway IPv6 ottenuto automaticamente quando Modalità di assegnazione IPv6 è impostata su Auto. |
Quando viene generato l'indirizzo IPv6, Gateway IPv6 visualizza un indirizzo gateway se ne viene fornito uno dal gateway a monte (in genere, un router). Se il gateway a monte non fornisce alcun indirizzo gateway, resta visualizzato Nessun dato in Gateway IPv6.
Impostazioni IPv4
La tabella seguente descrive le impostazioni disponibili nelle pagine Web.
| Parametro | Descrizione |
|---|---|
|
Modalità di assegnazione IPv4 |
Permette di selezionare la modalità di assegnazione IPv4:
|
|
Indirizzo IPv4 |
Consente di inserire l’indirizzo IP statico di Panel Server quando il parametro Modalità di assegnazione IPv4 è impostato su Statico. Visualizza l'indirizzo IP ottenuto automaticamente quando Modalità di assegnazione IPv4 è impostata su DHCP. |
|
Maschera di rete IPv4 |
Utilizzato per immettere l’indirizzo della maschera di rete IP Ethernet quando il parametro Modalità di assegnazione IPv4 è impostato su Statico. Visualizza la maschera di rete IPv4 ottenuta automaticamente quando Modalità di assegnazione IPv4 è impostata su DHCP. |
|
Modalità di assegnazione gateway IPv4 |
La configurazione del gateway è uguale all’impostazione della modalità di assegnazione IPv4 e non è modificabile:
|
|
Gateway IPv4 |
Il parametro viene visualizzato solo per Impostazioni porta ETH1 e Impostazioni porta commutata. Consente di inserire manualmente l'indirizzo IP del gateway (router) quando il parametro è impostato su Statico. Visualizza l'indirizzo del gateway automaticamente quando Modalità di assegnazione IPv4 è impostata su DHCP. |