DOCA0172IT-19

Proxy

Presentazione

È necessario configurare le impostazioni proxy in Panel Server quando sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

  • se si utilizza l'accesso remoto o la connessione cloud e

  • se l'amministratore di rete ha implementato un proxy sulla rete locale.

L'indirizzo proxy e il numero di porta sono forniti dall'amministratore di rete.

Disponibilità

Questa funzione è disponibile su Panel Server Entry, Universal, e Advanced.

Impostazione dei parametri

Il proxy è impostato nelle pagine Web di Panel Server, in Impostazioni > Comunicazione di rete > Proxy.

Impostazioni di attivazione del proxy

Parametro Descrizione

Proxy HTTP

Consente di attivare/disattivare il proxy HTTP (disattivato per impostazione predefinita).

Proxy HTTPS

Consente di attivare/disattivare il proxy HTTPS (disattivato per impostazione predefinita).

Impostazioni proxy HTTP e HTTPS

I parametri seguenti vengono visualizzati solo quando è attivato il parametro Proxy HTTP o Proxy HTTPS.

Parametro Descrizione

Indirizzo

Consente di specificare l'indirizzo IP o il nome di dominio del server proxy HTTP o HTTPS.

IMPORTANTE: non digitare il prefisso http:// o https://.

Porta

Consente di inserire la porta HTTP o HTTPS.

Autenticazione

Consente di attivare/disattivare la richiesta di autenticazione proxy (disattivata per impostazione predefinita).

Non-proxy host

Consente di immettere le eccezioni degli host in un elenco di host non proxy.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.