DOCA0172DE-19

Digitaleingänge (PAS600L, PAS600LWD, PAS800L)

Einführung

Die beiden integrierten Digitaleingänge am Panel Server Universal PAS600L und Advanced PAS800L werden zur Überwachung des Zustands eines externen Kontakts oder als Impulszähler verwendet.

In einer Konfiguration als Impulszähler wird die fallende Flanke des Impulses gezählt. Modbus-Register werden alle 60 Sekunden aktualisiert.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist mit dem Panel Server Universal PAS600L, PAS600LWD, und Advanced PAS800L verfügbar.

Digitaleingangstypen

Es gibt zwei Typen von Digitaleingängen:

  • Digitale Standardeingänge, die verwendet werden, um den Zustand eines externen Schließers oder Öffners aufzuzeichnen.

  • Digitale Impulseingänge, die verwendet werden, um die Impulse zu zählen, die von einem WAGES-Messgerät (Wasser, Luft, Gas, Elektrizität, Dampf) geliefert werden, das mit der Norm IEC 62052-11 konform ist (Mindestimpulsbreite 30 ms). Digitale Impulseingänge unterstützen bis zu 16 Impulse/Sekunde gemäß den Anforderungen der Norm.

Jeder Digitaleingang kann einzeln als Standard- oder als Impulseingang konfiguriert werden.

Parameter der digitalen Impulseingänge

Die Impulswertigkeit und die Impulseinheit jedes Impulseingangs können mithilfe der Software EcoStruxure Power Commission oder über die Panel Server-Webseiten konfiguriert werden. Ein Impulszähler wird aktiviert, wenn der entsprechende Digitaleingang als Impulseingang konfiguriert wird.

Die Impulswertigkeit muss gemäß den Merkmalen der vom Messgerät gelieferten Impulse und der Elementeinheit des Messgeräts berechnet werden. Für den Panel Server entspricht die Impulswertigkeit dem Impulswert, ausgedrückt in der Elementeinheit des Messgeräts. Die folgende Tabelle enthält einige Beispiele:

Beispiele:

WAGES-Impulswert Elementeinheit des Messgeräts Impulswert in der Messgerät-Elementeinheit Impulswertigkeit auf den Webseiten

125 Liter

m3

1 Impuls = 0,125 m3

0,125

1 Liter

m3

1 Impuls = 0,001 m3

0,001

10 Wh

Wh

1 Impuls = 10 Wh

10

1 kWh

Wh

1 Impuls = 1000 Wh

1000

Einstellen der Parameter

Die Digitaleingänge werden wie folgt eingestellt:

  • Mit der Software EcoStruxure Power Commission

  • Auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Management von integrierten Eingängen

Einstellungen für die Digitaleingänge

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen für die Digitaleingänge beschrieben:

  • Integrierter Digitaleingang 1 (DI01)

  • Integrierter Digitaleingang 2 (DI02)

Parameter Beschreibung
Angeschlossenes Gerät

Ermöglicht die Auswahl des Typs jedes Digitaleingangs (Integrierter Digitaleingang 1 (DI01)/Integrierter Digitaleingang 2 (DI02)):

  • Nicht verbunden

  • Impulszähler

  • Standard E/A (I/O)

Einstellungen für die Standardeingänge

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen für Integrierter Digitaleingang 1 (DI01) oder Integrierter Digitaleingang 2 (DI02) beschrieben, wenn der Digitaleingang auf Standard E/A (I/O) gesetzt ist:

Parametertyp Parameter Beschreibung
Identifizierung Name

Geben Sie den Namen des Eingangs an.

Bezeichnung

Geben Sie die Bezeichnung des Eingangs an.

Konfiguration Typ

Zeigt den Typ des verbundenen Geräts an.

HINWEIS: Diese Einstellung kann nicht bearbeitet werden.
Status Einstellungen E/A (I/O)-Kontextualisierung

Wählen Sie die Kontextualisierung in der Liste aus.

Status Name

Wenn Sie „Benutzerdefiniert“ als Kontextualisierungsoption auswählen, geben Sie den benutzerdefinierten Namen für das Gerät ein.

Definition des Eingangs = 0

Zeigt einen Wert je nach ausgewählter E/A-Kontextualisierung an.

Geben Sie Ihre benutzerdefinierten Werte ein, wenn Benutzerdefiniert als Kontextualisierungsoption ausgewählt wird.

Definition des Eingangs = 1

Zeigt einen Wert je nach ausgewählter E/A-Kontextualisierung an.

Geben Sie Ihre benutzerdefinierten Werte ein, wenn Benutzerdefiniert als Kontextualisierungsoption ausgewählt wird.

Kontextualisierungsdaten Medium

Wählen Sie den Typ des Verbrauchsguts (Mediums) in der Liste als Kontextualisierungsdaten aus.

Nutzung

Wählen Sie die Nutzung in der Liste als Kontextualisierungsdaten aus.

Zone

Wählen Sie die Zone in der Liste als Kontextualisierungsdaten aus.

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, um Folgendes durchzuführen:

  • Eine neue Zone erstellen

  • Einen Zonennamen ändern

  • Eine Zone löschen

Weitere Informationen zum Erstellen, Ändern und Löschen von Zonen finden Sie unter Zonenverwaltung.

Einstellungen für die Impulszähler

In der folgenden Tabelle werden die Einstellungen für Integrierter Digitaleingang 1 (DI01) oder Integrierter Digitaleingang 2 (DI02) beschrieben, wenn der Digitaleingang auf Impulszähler gesetzt ist:

Parametertyp Parameter Beschreibung
Identifizierung

Name

Geben Sie den Eingangsnamen des Geräts ein.

Bezeichnung

Geben Sie die Eingangsbezeichnung gemäß dem Typenschild im Netzwerk ein.

Konfiguration

Typ

Zeigt den Typ des digitalen Eingangs an.

HINWEIS: Diese Einstellung kann nicht bearbeitet werden.
Impuls Einstellungen

Messgerätelement

Wählen Sie entweder ein vordefiniertes Messgerätelement oder Benutzerdefiniert in der Liste aus.

HINWEIS: Wenn ein Messgerätelement ausgewählt wird, werden die Messgeräteinheit, das Durchflusselement und die Durchflusseinheit angezeigt.

Messgerätelement Name

Geben Sie den Namen des benutzerdefinierten Messgerätelements ein.

HINWEIS: Wird angezeigt, wenn Benutzerdefiniert ausgewählt ist.

Einheit des Zählerelements

Zeigt die Verbrauchseinheit des Messgerätelements an.

HINWEIS: Kann bearbeitet werden, wenn Benutzerdefiniert ausgewählt ist.

Durchfluss Element

Zeigt den Namen des Durchflusses an, für den das Messgerätelement vorgesehen ist.

HINWEIS: Kann bearbeitet werden, wenn Benutzerdefiniert ausgewählt ist.

Durchfluss Einheit

Zeigt die Einheit des Durchflusses des Messgerätelements an.

HINWEIS: Kann bearbeitet werden, wenn Benutzerdefiniert ausgewählt ist. Das Durchflussergebnis für ein benutzerdefiniertes Element wird als Durchfluss pro Stunde berechnet.

Impulsfaktor

Geben Sie die Impulswertigkeit ein (Impulswert in der Elementeinheit des Messgeräts).

HINWEIS: Abhängig von der Sprache Ihres Browsers müssen Sie, um einen Dezimalwert hinzuzufügen, z. B. 1,125, möglicherweise den Wert kopieren und in das Feld einfügen.

Voreingestellter Zählerwert

Ermöglicht die Festlegung eines Verbrauchswerts vor Beginn der Messung über den aktuellen Panel Server, beispielsweise wenn das Messgerät ausgetauscht wird.

Kontextualisierungsdaten

Medium

Wählen Sie den Typ des Verbrauchsguts (Mediums) in der Liste als Kontextualisierungsdaten aus.

Nutzung

Wählen Sie die Nutzung in der Liste als Kontextualisierungsdaten aus.

Zone

Wählen Sie die Zone in der Liste als Kontextualisierungsdaten aus.

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, um Folgendes durchzuführen:

  • Eine neue Zone erstellen

  • Einen Zonennamen ändern

  • Eine Zone löschen

Weitere Informationen zum Erstellen, Ändern und Löschen von Zonen finden Sie unter Zonenverwaltung.

Verbrauchs- und Durchflussberechnung für Impulszähler

Wenn ein Digitaleingang als Impulszähler konfiguriert wird, sind die folgenden Informationen über die Modbus-Register verfügbar und werden auf der Webseite Überwachung und Steuerung angezeigt:

  • Verbrauch: Gesamtverbrauch seit Beginn der Überwachung

  • Durchfluss: Momentanwert, berechnet zwischen den letzten beiden Impulsen

Die Daten werden alle 60 Sekunden berechnet und in Modbus-Registern abgelegt.

HINWEIS: Der Panel Server zählt den Impuls bei fallender Flanke.

Der Verbrauch wird berechnet als (Anzahl der Impulse x Impulswertigkeit) + voreingestellter Verbrauchswert des Messgeräts (sofern vorhanden).

Beispiel mit Impulswertigkeit = 0,125: (20 Impulse x 0,125 m)3) + 0 = 2,5 m3.

Der Durchfluss wird als Verbrauch zwischen den letzten beiden Impulsen/Zeit zwischen den letzten beiden Impulsen (t) in Sekunden berechnet. Da der Verbrauch zwischen den letzten beiden Impulsen immer gleich der Impulswertigkeit ist, kann dies vereinfacht werden als Impulswertigkeit/t.

Beispiel mit Impulswertigkeit = 0,125 und einem Impuls alle 3 Minuten: 0,125/180 = 0,00069 m3/s.

Die Daten der durchschnittlichen Leistung (oder des durchschnittlichen Durchflusses) zwischen zwei Impulsen werden nach einer Dauer d = (3 x t) auf 0 zurückgesetzt, wobei t die Zeit in Sekunden zwischen den letzten beiden empfangenen Impulsen ist. Wenn (3 x t) kleiner als 5 Sekunden ist, beträgt die Dauer d fünf Sekunden.

Die Messgerätwerte werden bei jeder Wertänderung gespeichert. Kumulierte Impulszählerwerte werden nach jeder Änderung im Speicher abgelegt. Die Einstellungsdaten der Messgerät-Parameter werden direkt im Speicher gespeichert.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.