990-5452L-012

Modifier le mot de passe utilisateur

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Client > Init. mot de passe.
  2. Renseignez les champs Nouveau mot de passe et Confirmer le mot de passe et validez la saisie en appuyant sur OK.
  3. Appuyez sur Fermer ou le bouton X pour quitter l'écran contextuel Réinitialisation du mot de passe utilisateur.
  4. Appuyez sur le bouton de retour à l'accueil pour quitter l'écran de configuration.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?