990-5452L-012

Afficher le journal d'historique du système parallèle

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Journaux de consignation > Système parallèle.
  2. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes dans le journal :
    1. Appuyez sur les flèches pour parcourir la liste des événements.
    2. Appuyez sur le bouton de corbeille pour effacer le journal.*
  3. Appuyez sur le bouton de retour à l'accueil pour quitter le journal.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.