990-5452L-012

Maintenance

Remplacer le filtre supérieur

Vue arrière de la porte avant

  1. Ouvrez la porte avant de l'armoire.
  2. Tournez les verrous de filtre pour libérer le filtre.
  3. Soulevez le filtre.
  4. Prenez le filtre de remplacement du kit d'installation et installez-le.
  5. Tournez les verrous de filtre pour fixer le filtre.

Remplacer les trois filtres inférieurs

Vue arrière de la porte avant

  1. Ouvrez la porte avant de l'armoire.
  2. Tournez les verrous de filtre pour libérer les filtres.
  3. Inclinez les filtres vers l'extérieur et soulevez-les.
  4. Prenez les filtres de remplacement du kit d'installation et installez-les.
  5. Tournez les verrous de filtre pour fixer les filtres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?