990-5452M-037

配置高效模式

注: ECO 模式必须由施耐德电气在服务配置期间启用,以确保该选项可用。

UPS 在正常工作条件下运行 10 秒后即会返回高效模式。如果因市电不稳定而导致 UPS 强制退出高效模式的次数在 24 小时内超过一定次数(1-10 次,此设置必须由施耐德电气配置),UPS 将禁用高效模式。此时,系统会生成一条报警警报,屏幕上会显示“被系统禁用”配置 > UPS > 高效模式)。然后必须手动重新激活高效模式。

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > UPS > 高效模式并进行以下设置:
    1. 选择高效模式:可选范围为禁用ECO 模式E-变换E-变换谐波补偿
  2. 点击 > 并配置时间表设置:
    1. 时间表:选择系统何时应进入选定的 E-变换或 ECO 模式。可选范围为始终编程从不
    2. 活动时间表列表:如果选择上述的编程,请选择启用并设置系统进入选定 E-变换或 ECO 模式的时间和日期。
  3. 点击确定以确认设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?