990-5452M-037

日志

共有两种类型的日志:

  • NMC 日志:包含有关显示屏和网络活动的信息。

  • UPS 日志:包含有关系统状态和运行模式的信息。

查看 NMC 日志

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择日志 > NMC 日志
  2. 您可以使用方向键查看事件列表中的所有内容。
  3. 现在您可以在事件日志中执行以下操作:
    1. 点击过滤按钮来过滤事件。有多个不同的过滤设置可供使用,包括:

      适用于电源事件的过滤器:通信设备输出输入电池UPS 运行模式并机系统提示开关装置和/或RFC 1628 MIB

      适用于系统事件的过滤器:批量配置和/或安全

    2. 点击回收站按钮以清除事件日志,然后选择来确认。
  4. 点击主屏幕按钮以退出日志。

查看 UPS 日志

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择日志 > UPS 日志
  2. 您现在可以使用箭头键查看 UPS 事件列表中的所有内容。
  3. 您可以在 UPS 日志中执行以下操作:
    1. 点击过滤按钮来过滤事件。有多个不同的过滤设置可供使用,包括:

      适用于电源事件的过滤器:通信设备输出输入电池UPS 运行模式并机系统提示开关装置和/或RFC 1628 MIB

      适用于系统事件的过滤器:批量配置和/或安全

    2. 点击回收站按钮以清除 UPS 日志,然后选择来确认。
  4. 点击主屏幕按钮以退出日志。

从日志导出数据

导出的日志仅供施耐德电气客户支持进行分析所用。

  1. 在显示屏的主屏幕上,依次选择日志 > 导出数据
  2. 在显示屏正面的 USB 端口 (A) 上插入 USB 设备。

    显示屏型号 1

    显示屏型号 2

  3. 点击开始数据导出按钮。

    下载完毕后,显示屏将显示以下消息:数据导出成功。请移除 USB 设备

  4. 移除 USB 设备并点击主屏幕按钮以退出屏幕。
  5. USB 设备上的导出数据现在可发送至施耐德电气支持以供分析。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?