在维修旁路运行模式下启动并机系统
使用此步骤在由 MBB 供电负载的维修旁路运行模式下启动并机系统,并且所有断路器均断开。
注: 仅在该断路器的 LED
为绿色时再操作断路器。
- 闭合设备输入断路器
UIB。这样可在大约 30 秒后启动显示屏界面。
- 在显示屏的主屏幕上,选择从维修旁路启动,并按照屏幕上的步骤进行操作。 。选择注: 以下为常规启动步骤。始终按照与您系统相配套的开机向导中的步骤操作。
- 闭合静态开关输入断路器 SSIB。
- 闭合反向馈电保护开关 (BF2)(如有且处于断开状态)。
- 闭合相应电池解决方案中的电池断路器。
- 点击显示屏界面上的将负载转换至静态旁路按钮以启动静态旁路。
在带有 Kirk-Key 的系统中,钥匙由电磁钥匙设备松开。
如果 UPS 系统未转换至静态旁路,请转至
以查看是否有处于活动状态的警报阻止了 UPS 系统转换至静态旁路。 - 闭合设备输出断路器 UOB。
- 对并机系统中剩余的 UPS 设备重复步骤 1 ~ 7,然后继续。
- 在带有 Kirk-Key 的系统中,将钥匙插入系统隔离断路器 SIB 上锁的电磁钥匙设备,并转至解锁位置。
- 闭合系统隔离断路器 SIB。
- 断开维修旁路断路器
MBB。系统将自动切换为正常运行模式。
- 在带有 Kirk-Key 的系统中,将维修旁路断路器
MBB 上锁的钥匙转至解锁位置。钥匙随即松开。
- 在带有 Kirk-Key 的系统中,将钥匙插入电磁钥匙设备并转动钥匙。