EIO0000004202.07

Lieferumfang

Dieses Produkt wurde sorgfältig verpackt und die Verpackung einer Qualitätskontrolle unterzogen. Sollten dennoch Teile beschädigt sein oder fehlen, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Fachhändler.

Box-Modul

Prüfen Sie, dass das Paket alle hier angegebenen Teile enthält:

  1. Box-Modul Harmony P6 x 1

  2. USB-Kabelklemme (Typ A) x 4 Sätze (4 Klemmen und 4 Binder)

  3. USB-Kabelklemme (Typ C) x 1 Satz (1 Klemme und 1 Binder)

  4. Netzanschluss x 1 (D-1 für Wechselstrom, D-2 für Gleichstrom)

  5. M4-Schrauben x 4 (zur Montage des Display-Moduls)

Paneel

Prüfen Sie, dass das Paket alle hier angegebenen Teile enthält:

  1. Paneel Harmony P6 x 1

  2. Installationsdichtung (diesem Produkt beigefügt) x 1

  3. Montagehalter (zur Montage auf einer Montageplatte):

    4 Stück (für Modelle 12 Zoll, 10 Zoll breit und 12 Zoll breit)

    8 Stück (für Modelle 15 Zoll, 15 Zoll breit, 19 Zoll breit und 22 Zoll breit)

  4. USB-Kabelklemme (Typ A) x 4 Sätze (4 Klemmen und 4 Binder)

  5. USB-Kabelklemme (Typ C) x 1 Satz (1 Klemme und 1 Binder)

  6. Netzanschluss x 1 (F-1 für Wechselstrom, F-2 für Gleichstrom)

Produktrevision und QR-Code

Die Produktversion (PV) und die Softwareversion (SV) sind auf dem Produktetikett angegeben.

Sie können den Inhalt dieses Handbuchs auch anhand des QR-Codes auf dem Produktetikett ersehen. Ersehen Sie die Position des QR-Codes unten und konsultieren Sie das Handbuch.

  1. Diese Markierung weist daraurf hin, dass Sie mit dem QR-Code auf dieses Handbuch zugreifen können, und dass Sie Kupferdraht verwenden müssen, der für 75 °C (167 °F) oder höher ausgelegt ist. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter Anschluss der Stromversorgung.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.