EIO0000004202.07

Advanced Box

Frontseite
Rechts
Unterseite
Unterseite (mit PCI/PCIe-Steckplatz und Lüftersatz)
A. Schraubenloch VESA-Montage*1 K. Ethernet 1
B. Wartungsfach L. Ethernet 2
C. Netzschalter M. USB 3.0 (Typ A)*3
D. Datenspeicherzugriffs-LED N. USB 2.0 (Typ A)*3
E. Status-LED O. COM (RS-232C, nicht isoliert)
F. Steckplatz Sicherheitsschloss*2 P. Steckplatz 1 optionale Schnittstelle
G. Netzanschluss Q. Steckplatz 2 optionale Schnittstelle
H. PE-Klemme (nur Wechselstromgeräte) R. PCI/PCIe-Kartensteckplatz 1 *4
I. USB 3.0 (Typ C) S. PCI/PCIe-Kartensteckplatz 2 *4
J. DisplayPort T. Lüftersatz

*1 Dieses Produkt kann an handelsüblichen Monitorarmen montiert werden, die dem VESA-Standard (100 x 100 mm) entsprechen. Verwenden Sie vier M4-Schrauben (gültige Schraubentiefe: 8 mm [0,31 in]). Das erforderliche Drehmoment beträgt 0,7 bis 0,8 N•m (6,2 bis 7,1 lb-in).
Die VESA-Montage ist nicht UL-zertifiziert.
Die VESA-Montage ist nicht möglich, wenn der PCI / PCIe-Steckplatz installiert ist.

*2 Nur Kensington-Schlösser möglich. Steckplatzgröße 3 x 7 mm (0,12 x 0,28 in).

*3 Es werden USB-Speichergeräte empfohlen, die USB 3.0 unterstützen. Verwenden Sie für den Anschluss der Speichergeräte den USB 3.0.

*4 Informationen zur PCI/PCIe-Steckplatzkonfiguration erhalten Sie unter Montage Erweiterungssteckplätze.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.