EIO0000004202.07

Standard Box

Frontseite
Rechts
Unterseite
A. Schraubenloch VESA-Montage*1 I. USB 3.0 (Typ C)
B. Wartungsfach J. USB 3.0 (Typ A)*3
C. Netzschalter K. DisplayPort
D. Datenspeicherzugriffs-LED L. USB 2.0 (Typ A)*3
E. Status-LED M. COM (RS-232C, nicht isoliert)
F. Steckplatz Sicherheitsschloss*2 N. Steckplatz optionale Schnittstelle
G. Netzanschluss O. Ethernet 1
H. PE-Klemme (nur Wechselstromgeräte) P. Ethernet 2

*1 Dieses Produkt kann an handelsüblichen Monitorarmen montiert werden, die dem VESA-Standard (100 x 100 mm) entsprechen. Verwenden Sie vier M4-Schrauben (gültige Schraubentiefe: 8 mm [0,31 in]). Das erforderliche Drehmoment beträgt 0,7 bis 0,8 N•m (6,2 bis 7,1 lb-in).
Die VESA-Montage ist nicht UL-zertifiziert.

*2 Nur Kensington-Schlösser möglich. Steckplatzgröße 3 x 7 mm (0,12 x 0,28 in).

*3 Es werden USB-Speichergeräte empfohlen, die USB 3.0 unterstützen. Verwenden Sie für den Anschluss der Speichergeräte den USB 3.0.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.