EIO0000004202.07

Ethernet (GbE IEEE1588)

Kenndaten

HINWEIS: Installieren Sie vor Verwendung dieser Schnittstelle die aktuelle Treiberversion Der aktuelle Treiber kann von unserer Website heruntergeladen werden.
www.se.com/ww/en/download
Produktnummer HMIYP6MPETH
Stecker Modular Jack-Stecker (RJ-45) x 1
Normen IEEE1588, 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, Wake-on-LAN (WOL) unterstützt*1
Maximale Kommunikationsdistanz 100 m (328,1 ft)

*1 Im Status S4 (Hybrid Shutdown) ist Wake-on-LAN nicht verfügbar.

VORSICHT
KOMMUNIKATIONSVERLUST
  • Auf die Kommunikationsanschlüsse aller Verbindungen darf keine übermäßige Belastung ausgeübt werden.
  • Schließen Sie die Kommunikationskabel sicher an der Gerätewand oder am Schrank an.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

LED-Anzeigen

Farbe Anzeige Beschreibung
Grün (Active) EIN Datenübertragung ist verfügbar
Blinken Datenübertragung läüft
AUS Keine Verbindung oder Fehler
Grün (Link) EIN Datenübertragung ist verfügbar.
AUS Keine Datenübertragung
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.