EIO0000004202.07

Bei Verwendung von RS-485

Um die automatische Richtungssteuerung für RS-485 zu verwenden, muss der Port im Windows®-Geräte-Manager konfiguriert werden.
  1. Öffnen Sie den Windows®-Geräte-Manager.
  2. Öffnen Sie Ports.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Port, dem RS-485 zugeordnet ist. Zugeordnete Ports variieren je nach den konfigurierten Optionsschnittstellen. Siehe Vor der Verwendung von Optionen für serielle Schnittstellen (im Beispiel unten werden COM5 und COM6 verwendet).
  4. Wählen Sie Properties aus, und öffnen Sie die Registerkarte Port Settings.
  5. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen zu RS-485.
  6. Turn Around Time gibt die Zeitdauer (Datenbitzeit) nach Abschluss der Übertragung der Kommunikationsdaten an, bis das System in einen Status übergeht, in dem Kommunikationsdaten empfangen werden können. Nach Ablauf der angegebenen Zeit befindet sich das System im Status zum Empfangen von Daten. Stellen Sie die Datenbitzeit ein, wenn sie in einer Kommunikationsumgebung mit großer Entfernung verwendet wird, in der eine Ausbreitungsverzögerung berücksichtigt werden muss. Der Standardwert beträgt 0.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.