EIO0000004202.07

4G-Mobilfunk

Durch Anschließen dieser Schnittstelleneinheit und einer SIM-Karte kann dieses Produkt die Verbindung zu einem 4G-Netzwerk herstellen.

HINWEIS:
  • Verwenden Sie die Schnittstelleneinheit und die SIM-Karte, die der Frequenz in Ihrem Land entsprechen.

  • Verwenden Sie dieses Produkt gemäß den in Ihrem Land gültigen Gesetzen, Vorschriften und Standards.

  • Dieses Produkt/Zubehör hat keine Normen oder Zertifizierungen in Bezug auf Hochfrequenz erhalten. Bitte sorgen Sie für entsprechende Normen bzw. Zertifizierungen, wenn dies in Ihrem Land erforderlich ist.


Lieferumfang

  1. 4G-Mobilfunkschnittstelle

  2. Antenne

  3. 4G Mini-PCIe-Karte


Antennengröße


Kenndaten

 

Modell für EU, Asien und Japan

US-Modell

Produktnummer

HMIYP6MP4GE

HMIYP6MP4GU

SIM-Kartentyp

micro SIM 3FF, 12 x 15 mm


4G

 

Modell für EU, Asien und Japan

US-Modell

Normen

4G LTE: 3GPP Release 9, E-UTRA, FDD, MIMO

Band

MPCI-L2104:

Band 20 (800 MHz),

Band 5 (850 MHz),

Band 8 (900 MHz),

Band 3 (1.800 MHz),

Band 1 (2.100 MHz),

Band 7 (2.600 MHz)

MPCI-L200:

Band 17 (700 MHz),

Band 5 (850 MHz),

Band 4 (1.700 MHz),

Band 2 (1.900 MHz),

Band 7 (2.600 MHz)

Link-Geschwindigkeit*1

Bis zu 150 Mb/s DL, 50 Mb/s UL

*1 Diese Werte hängen von Ihrem Dienstanbieter, der Entfernung zwischen diesem Produkt und der Basisstation und dem aktuellen Datenverkehr ab.


3G

 

Modell für EU, Asien und Japan

US-Modell

Normen

3G UMTS/HSDPA/HSUPA: 3GPP Release 8, DC-HSPA+, UTRA, FDD

Band

MPCI-L210:

Band 5 (850 MHz),

Band 8 (900 MHz),

Band 2 (1.900 MHz),

Band 1 (2.100 MHz)

MPCI-L200:

Band 5 (850 MHz),

Band 8 (900 MHz),

Band 4 (AWS, d.h. 1.700 MHz),

Band 2 (1.900 MHz),

Band 1 (2.100 MHz)

Link-Geschwindigkeit*1

HSDPA cat.24, bis zu 42 Mb/s DL,

HSUPA cat.6, bis zu 5.6 Mb/s UL

HSDPA cat.14, bis zu 21 Mb/s DL,

HSUPA cat.6, bis zu 5.6 Mb/s UL

*1 Diese Werte hängen von Ihrem Dienstanbieter, der Entfernung zwischen diesem Produkt und der Basisstation und dem aktuellen Datenverkehr ab.

HINWEIS: 2G-Kommunikation (GSM) ist nicht verfügbar.

Anbringen der 4G Mini-PCIe-Karte und der SIM-Karte

VORSICHT
KOMMUNIKATIONSVERLUST
Auf die Kommunikationsanschlüsse aller Verbindungen darf keine übermäßige Belastung ausgeübt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
  1. Entfernen Sie zwei Schrauben aus dem Installationsbereich der 4G-Mini-PCIe-Karte an der 4G-Mobilfunkschnittstelle.
  2. Schließen Sie die 4G Mini-PCIe-Karte an den Steckplatz an.
  3. Schieben Sie die 4G Mini-PCIe-Karte von oben hinein, und befestigen Sie sie mit den in Schritt 1 entfernten Schrauben.
    HINWEIS:
    • Es wird die Verwendung eines Kreuzschlitzschraubendrehers Nr. 1 empfohlen.

    • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  4. Stecken Sie den Stecker des Antennenkabels gemäß Abbildung unten in den Anschluss der 4G-Mini-PCIe-Karte. Stecken Sie den Kabelstecker auf der linken Seite (bei Sicht von oben auf die Schnittstelle) in Anschluss 1 und den Kabelstecker auf der rechten Seite in Anschluss 2 ein.
  5. Schieben Sie die Abdeckung des SIM-Kartenhalters in Pfeilrichtung, um ihn zu öffnen.
    HINWEIS: Verwenden Sie nicht den SIM-Kartenhalter auf der Rückseite der 4G-Mini-PCIe-Karte.
  6. Führen Sie die SIM-Karte in den Steckplatz ein.
  7. Schließen Sie die Abdeckung, und schieben Sie sie in Pfeilrichtung, um sie zu verriegeln.
    HINWEIS: Beim Entfernen, Einlegen oder Ersetzen der SIM-Karte muss 4G Cellular auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Führen Sie unter 4G-Mobilfunkeinstellungen Schritt 1 aus.
  8. Bringen Sie diese Schnittstelle am Produkt an. Bringen Sie die Antenne erst an, nachdem Sie das Produkt auf der Montageplatte montiert haben.

    Der Antennenbereich darf nicht mit Ihrer Hand, Ihrem Körper oder anderen Objekten blockiert werden. Es können Störungen in der Kommunikation entstehen.

    Die Ausrichtung der Antennen lässt sich nach oben, unten, links und rechts ändern.

    Sie können die Antenne mit folgendem optionalen Kabel an der Außenseite des Panels befestigen.

    Verlängertes Antennenkabel für 4G-Mobilfunk (3 m): HMIYP6CB4G3M

    Bei Verwendung des optionalen Kabels sind die Abmessungen der Plattenöffnung wie folgt.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.