EIO0000004202.07

4G-Mobilfunkeinstellungen

HINWEIS: Bei Verwendung der folgenden Systemversion des Produkts, oder wenn das Symbol Cellular im Launcher nicht verfügbar ist, laden Sie die neueste Version von Harmony P6 und Harmony FP6 Utility von der folgenden URL herunter und installieren Sie sie gemäß den Anweisungen.
www.se.com/ww/en/download

System Version:
OS Base: 2.0 oder niedriger
OS Patch: None

Die Überprüfung der Systemversion ist über das Launcher-Programm möglich. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter System.

  1. Klicken Sie auf die Datei 4gCellular_FactoryReset, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
    Speicherort: C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Utilities\4gCellularControl\4gCellular_FactoryReset
    Nach Beendigung der Einrichtung wird eine Meldung angezeigt. Führen Sie nach dem Herunterfahren des Systems einen Neustart des Produkts durch.
  2. Starten Sie das Launcher-Programm, und berühren Sie das Symbol Cellular.
  3. Berühren Sie den Pfeil nach unten.
  4. Konfigurieren Sie APN Settings. Geben Sie gemäß den Angaben des SIM-Kartenanbieters die APN-Adresse, den Authentifizierungstyp, den Benutzernamen und das Passwort ein. Treffen Sie eine Auswahl für Network type.
  5. Stellen Sie zur Sperre der SIM Lock On ein. Geben Sie im folgenden Bildschirm eine 4- bis 8-stellige Nummer ein.
    HINWEIS:
    • Um zu verhindern, dass die SIM-Karte gestohlen wird, empfehlen wir, die SIM zu sperren.

    • Der PIN-Code ist auch erforderlich, um die SIM-Sperre aufzuheben. Schreiben Sie den Code auf für den Fall, dass Sie ihn vergessen.

    • Wenn Sie dreimal den falschen PIN-Code eingeben, wenden Sie sich an den SIM-Kartenanbieter, um einen PUK-Code zu erhalten. Wenn Sie den falschen PUK-Code eingeben und alle zulässigen Versuche aufgebraucht haben, kann die SIM-Karte nicht mehr verwendet werden.

  6. Nehmen Sie die Einstellung Cellular On vor, und schließen Sie den Bildschirm.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.