EIO0000004202.07

Ersatz durch RS-422

  1. Entfernen Sie die Schrauben an der Schnittstelle mit einem Ringschlüssel (5 mm).
  2. Trennen Sie den Schnittstellenstecker von der Kassette und das an die Platine angeschlossene Kabel.
  3. Befestigen Sie den Kabelstecker gemäß Abbildung unten so, dass sich der rote Draht des Kabels an Position 1 befindet. Befestigen Sie es so, dass sich der Anschluss mit dem roten Kabel auf Seite B befindet.
    HINWEIS: Bei einem RS-485-Anschluss befestigen Sie den Kabelstecker so, dass sich der rote Draht an Position 2 befindet.
    1. Roter Draht

  4. Stecken Sie den RS-422-Schnittstellenstecker in die Kassette und ziehen Sie die Schrauben fest.
    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).

Einstellungen Abschlusswiderstand

Bei Verwendung von RS-422/485 isoliert x 2 ist eine Abschlusswiderstand-Einstellung erforderlich. Richten Sie ihn anhand der folgenden Tabelle ein.

Dip-Schalter AUS EIN Port
1 Normal Abschluss RS-422 (Anschluss mit rotem Kabel gekennzeichnet)
2 Normal Abschluss RS-422 (Anschluss nicht mit rotem Kabel gekennzeichnet)
3 Normal Abschluss RS-485 (Anschluss mit rotem Kabel gekennzeichnet)
4 Normal Abschluss RS-485 (Anschluss nicht mit rotem Kabel gekennzeichnet)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.