EIO0000004202.07

Buchmontage

Für die Buchmontage ist ein optionaler Buchmontageadapter erforderlich.

Buchmontageadapter für Advanced Box: HMIYP6ADBMA
Buchmontageadapter für Standard Box: HMIYP6ADBMS

Montageverfahren

  1. Verwenden Sie A, wenn Sie die Seite des Box-Moduls an der Platte befestigen. Verwenden Sie B, wenn Sie die Oberseite des Box-Moduls anbringen.
  2. Entfernen Sie die am Produkt befestigten Schrauben (4 Stück), und befestigen Sie den Buchmontageadapter mit diesen Schrauben am Produkt. Bringen Sie bei Montage an der Oberseite des Produkts den Buchmontageadapter B so an, dass das hervorstehende Teil zum Produkt zeigt.
    HINWEIS:
  3. Installieren Sie das Produkt mit M4-Schrauben (4 Stück) an der Platte oder Wand.
    HINWEIS:
    • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Bei Montage an der Seite des Produkts muss die Schnittstellenseite (die Unterseite des Produkts) nach unten zeigen.

    • Bei Montage an der Oberseite des Produkts mit der Netzanschluss oben sein.

    • Montieren Sie das Produkt vollständig vertikal, um zu verhindern, dass im Produkt ungewöhnlich hohe Temperaturen auftreten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.