EIO0000004202.07

RAID-Konfiguration

Um RAID zu konfigurieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Verwenden Sie Intel® OptaneTM Memory and Storage Management, um vom AHCI-Modus in den RAID-Modus zu wechseln. Informationen hierzu finden Sie unter Wechseln in den RAID-Modus.
  2. Verwenden Sie zur Einstellung der RAID-Stufe und des Volumens eines der folgenden Tools: Die vorinstallierten Tools variieren je nach Ihrer Systemversion (OS Base). Die OS-Base-Version lässt sich über das Launcher-Programm ermitteln. Informationen hierzu finden Sie unter System.

    OS Base 2.0 oder höher:
    Intel® OptaneTM Memory and Storage Management
    (Siehe RAID-Konfiguration mitIntel® OptaneTM Memory and Storage Management.)

    OS Base 1.0:
    Intel® Rapid Storage Technology
    (Siehe RAID-Konfiguration mit Intel® Rapid Storage Technology.)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.