EIO0000004202.07

Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT)

Kenndaten

  1. Line-OUT

  2. Line-IN

  3. Mic-IN

Produktnummer HMIYP6MPAU
Stecker 3,5 mm Stereo-Minibuchse x 3 (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT)
Normen USB Audio Class Rev.1.0 und 2.0
Kanäle 2 Kanäle/Port
Unterstützte Wiedergabe-/Aufnahme-Abtastrate 8/16/22/24/32/44,1/48/96/176,4/192/384 kHz (16/24/32 Bit)
WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Verwenden Sie dieses Gerät nicht für kritische Alarme.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.