EIO0000004202.07

RAID-Neuerstellung per Intel® Rapid Storage Technology

Gehen Sie wie folgt vor, um RAID (z. B. aufgrund von Datenträgeraustausch) neu zu erstellen:
HINWEIS:
  • Verwenden Sie im Falle eines Datenträgeraustauschs dasselbe Datenträgerprodukt wie vorher. Informationen hierzu finden Sie unter Zubehör.

  • Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe zur Intel® Rapid Storage Technology.

  1. Wählen Sie Manage aus und dann Rebuild to another disk aus.
  2. Wählen Sie das Laufwerk aus, und klicken Sie dann auf Rebuild.
  3. Die Neuerstellung beginnt, und die Fortschrittsanzeige wird angezeigt. Nach Abschluss der Neuerstellung wird die Fortschrittsanzeige ausgeblendet.
  4. Vergewissern Sie sich, dass die Fortschrittsanzeige ausgeblendet ist, und starten Sie das Produkt neu.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.