EIO0000004202.07

LED-Anzeigen am Box-Modul

Status-LED

Farbe Zustand Beschreibung
Grün EIN S0 (in Betrieb)
Orange EIN S3
Blinken System fährt hoch.
Rot EIN S4, S4 (Hybrid Shutdown)*1, S5
- AUS G3 (power is off)

*1 S4 (Hybrid Shutdown) ist S5, wenn der Windows®-Schnellstart aktiviert ist

Weckereignisse

Die folgende Tabelle zeigt die Status, die bei der Ausführung der einzelnen Aktionen auf den normalen Startstatus (S0) zurückgesetzt werden.

ACPI-Zustand Status Stromzufuhr Hochfahren Netzzufuhr ist eingeschaltet Wake on LAN Touch-Eingabe USB-Gerät*1
S3 Schlafmodus
S4 Ruhezustand
S4 (Hybrid Shutdown) Ruhezustand
S5 Soft-Aus
G3 Mechanisches Aus

*1 Beschränkt auf USB-Geräte, die die Fernweckfunktion unterstützen.

HINWEIS: Wenn Sie die Stromversorgung einschalten, während G3 eingestellt ist, wechselt sie direkt in den Zustand S0.

Datenspeicherzugriffs-LED

Farbe Zustand Beschreibung
Grün EIN Auf den Datenspeicher wird zugegriffen.
- AUS Auf den Datenspeicher wird nicht zugegriffen.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.