EIO0000004202.07

RAID-Konfiguration mit Intel® Rapid Storage Technology

HINWEIS:
  • Für den Fall einer Datenbeschädigung empfehlen wir, Wiederherstellungsmedien vorzubereiten.

  • Informationen zum Arbeiten mit Intel® Rapid Storage Technology finden Sie in der Online-Hilfe der Anwendung.

  • Wenn Sie RAID mit M.2 SSD 128 GB konfigurieren, und die M.2 SSD 128 GB muss der Ersatz mit dem gleichen Typ erfolgen – M.2 SSD 128 GB. Wenn zuvor Standard Endurance verwendet wurde, verwenden Sie Standard Endurance. Wenn zuvor High Endurance verwendet wurde, verwenden Sie High Endurance.

  1. Starten Sie im Startmenü die Intel® Rapid Storage Technology.
  2. Wählen Sie Create a custom volume.
  3. Wählen Sie „Volume Type“ aus, und klicken Sie dann auf Next.
  4. Wählen Sie den Datenträger aus, und klicken Sie dann auf Next.
  5. Wählen Sie Create Volume.
  6. Der folgende Bildschirm wird angezeigt, während die Daten noch migriert werden. Wählen Sie OK, und überprüfen Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Fortschritt. Nach Abschluss der Datenmigration wird die Fortschrittsanzeige ausgeblendet.
  7. Vergewissern Sie sich, dass die Fortschrittsanzeige ausgeblendet ist, und starten Sie das Produkt neu.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.