EIO0000004202.07

RAID-Konfiguration mitIntel® OptaneTM Memory and Storage Management

HINWEIS:
  • Für den Fall einer Datenbeschädigung empfehlen wir, Wiederherstellungsmedien vorzubereiten.

  • Informationen zum Arbeiten mit Intel® OptaneTM Memory and Storage Management finden Sie in der Online-Hilfe der Anwendung.

  • Wenn Sie RAID mit M.2 SSD 128 GB konfigurieren, und die M.2 SSD 128 GB muss der Ersatz mit dem gleichen Typ erfolgen – M.2 SSD 128 GB. Wenn zuvor Standard Endurance verwendet wurde, verwenden Sie Standard Endurance. Wenn zuvor High Endurance verwendet wurde, verwenden Sie High Endurance.

Vornahme der Einstellungen

  1. Starten Sie im Startmenü die Intel® OptaneTM Memory and Storage Management.
  2. Wählen Sie Create RAID Volume und folgen Sie den Anweisungen zur Konfiguration von RAID. Wählen Sie die RAID-Stufe aus (volume type). Informationen zu unterstützten RAID-Stufen finden Sie unter RAID-Stufen.
  3. Wählen Sie die RAID-Datenträger aus und dann Next.
  4. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Überprüfen Sie die Meldung, und aktivieren Sie Delete data on. Wählen Sie dann Create RAID Volume.
  5. Die Erstellung des RAID-Volumes beginnt, und die Fortschrittsanzeige wird angezeigt. Nach Abschluss der Erstellung wird die Fortschrittsanzeige ausgeblendet.
  6. Vergewissern Sie sich, dass die Fortschrittsanzeige ausgeblendet ist, und starten Sie das Produkt neu.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.