EIO0000004202.07

Anschluss des Netzkabels (Wechselstrom)

AC-Netzanschluss: Federspann-Klemmleisten

Verbindung Draht
L Spannungsführend
N Neutral

So schließen Sie das Netzkabel (Wechselstrom) an

  1. Lösen Sie die Schraube an der PE-Klemme des Produkts, schließen Sie das Erdungskabel an, und ziehen Sie die Schraube fest.
    HINWEIS:
    • Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Wenn sich der Draht nicht korrekt in der PE-Klemme befindet, ist die Touch-Funktion möglicherweise beeinträchtigt.

    1. Advanced Box

    2. Standard Box

    3. Diese Markierung weist daraurf hin dass Sie Kupferdraht verwenden müssen, der für 75 °C (167 °F) oder höher ausgelegt ist.

  2. Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel nicht an das Stromnetz angeschlossen ist.
  3. Crimpen Sie eine Steckerklemme richtig an das Ende der einzelnen Stromkabeldrähte.
  4. Drücken Sie den Öffnungsknopf mit einem kleinen, flachen Schraubenzieher, um das gewünschte Steckloch zu öffnen.
  5. Führen Sie die einzelnen Kabeldrähte in ihre jeweiligen Halterungen ein. Lassen Sie den Öffnungsknopf los, um den Draht jeweils festzuklemmen.
    HINWEIS:
    • Bei Verwendung von Litzendraht ist darauf zu achten, dass kein Kurzschluss mit benachbarten Drähten entsteht.

    • Bei Anschluss mit Litzendrähten diese nicht verlöten.

    1. Netzkabel

    2. Schwarz

    3. Weiß

    4. Öffnungsknopf

    5. Schraube

  6. Wenn alle drei Netzkabeldrähte eingeführt sind, führen Sie den Netzsteckverbinder in den Netzanschluss dieses Produkts.
  7. Befestigen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Steckerverbinders.
    HINWEIS: Das erforderliche Anzugsdrehmoment beträgt 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.