EIO0000004202.07

12 Zoll und 15 Zoll

Frontseite
A. Vordere USB-Abdeckung
B. USB 2.0 (Typ A)*1
C. USB 2.0 (micro-B) (diese Schnittstelle ist nicht verfügbar)
D. Status-LED

*1 Die vordere USB-Schnittstelle ist standardmäßig deaktiviert. Zur Aktivierung bitte im Launcher festlegen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.