EIO0000004202.07

RAID-Stufen

Dieses Produkt unterstützt RAID. Folgende RAID-Stufen werden unterstützt:

RAID 0
RAID 1
RAID 5 (Unterstützung nur auf Advanced Box)

HINWEIS:
  • Hot-Swap wird unterstützt.

  • Bei Konfigurierung von RAID 5 ist ein optionales Speichergerät erforderlich. Informationen hierzu finden Sie unter Zubehör.

WARNUNG
EXPLOSIONSGEFAHR
Versuchen Sie niemals, in Gefahrenbereichen einen Hot-Swap vorzunehmen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
VORSICHT
GEFAHR VON VERLETZUNGEN ODER GERÄTESCHÄDEN
Berühren Sie die Elektronikplatinen nicht unter Spannung.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.