EIO0000004202.07

Einstellung 16DI/8DO DO-Ausgangszustand

Mit dem 16DI/8DO-Dienstprogramm können Sie festlegen, ob die DO-Ausgangszustände der 16DI/8DO-Schnittstelle beim Herunterfahren oder Versetzen des Betriebssystems in den Ruhezustand (S3, S4, S4 [Hybrid-Shutdown], S5) beibehalten oder zurückgesetzt (zwangsweise ausgeschaltet) werden sollen.
  1. Laden Sie das 16DI/8DO-Dienstprogramm von der folgenden URL herunter:
    www.se.com/ww/en/download
  2. Entpacken Sie die Download-Datei.
  3. Schließen Sie alle Anwendungen, die die 16DI/8DO-Schnittstelle verwenden.
  4. Zur Änderung der Einstellung ist für die 16DI/8DO-Schnittstelle die Firmware-Version 1.5.1 oder höher erforderlich. Führen Sie DIDO_Check_Ver.bat aus, um die Version zu überprüfen.
  5. Der folgende Eingabeaufforderungs-Bildschirm wird angezeigt.
    Version 1.5.0 oder früher: Es wird „Need to Update“ angezeigt.

    Version 1.5.1 oder höher: Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.

    HINWEIS:
    • Wenn sowohl Steckplatz 1 als auch Steckplatz 2 mit 16DI/8DO-Schnittstellen ausgestattet sind, wird die Version für jeden Steckplatz angegeben.

    • Die Standardeinstellung ist „Keep (remanente)“.

  6. Schließen Sie den Eingabeaufforderung-Bildschirm.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte bat-Konfigurations-Datei, und wählen Sie Als Administrator ausführen. Wenn sowohl Steckplatz 1 als auch Steckplatz 2 mit 16DI/8DO-Schnittstellen ausgestattet sind, gilt für beide Steckplätze die gleiche Einstellung.

    DIDO_Set_Reset.bat: Erzwingt das Ausschalten der DO-Ausgangszustände während des Herunterfahrens des Betriebssystems oder beim Versetzen in den Ruhezustand.

    DIDO_Set_Keep.bat: Beibehaltung der DO-Ausgangszustände beim Herunterfahren des Betriebssystems oder im Ruhezustand.

  8. Wenn die Firmware-Version 1.5.0 oder früher ist, wird die Einstellung geändert, nachdem die Firmware automatisch auf die Version 1.5.1 oder höher aktualisiert wurde. Bei der Version 1.5.1 oder höher wird nur eine Konfigurationsänderung durchgeführt. In folgender Abbildung wird die Aktualisierung mit 1.5.0 oder früher dargestellt.
    HINWEIS:
    • Die Aktualisierung der Firmware dauert etwa eineinhalb Minuten.

    • Schalten Sie das Gerät niemals aus, während die Firmware aktualisiert wird.

  9. Schließen Sie den Eingabeaufforderungs-Bildschirm, und beenden Sie.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.