EIO0000004202.07

Front USB

Aktiviert/Deaktiviert den vorderen USB-Port am Display-Modul.

Standard: Off (deaktiviert)

HINWEIS:
  • Wenn der Front-USB aktiviert ist, steigt das Risiko eines unbefugten Zugriffs und einer Infektion mit schädlicher Software. Deaktivieren Sie den vorderen USB-Anschluss nach Gebrauch.

  • Bei Modellen ohne vorderen USB-Anschluss ist diese Einstellung deaktiviert.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.