EIO0000004202.07

Wechseln in den RAID-Modus

Verwenden Sie Intel® OptaneTM Memory and Storage Management, um vom AHCI-Modus in den RAID-Modus zu wechseln. Das Verfahren zum Abrufen dieses Tools variiert je nach OS Base-Version. Richten Sie es anhand der folgenden Tabelle ein.

Zum Schutz vor Datenbeschädigung oder Änderungen im AHCI-Modus sollten Sie vor dem Wechsel in den RAID-Modus Wiederherstellungsmedien vorbereiten. Erwerben Sie das Wiederherstellungs-USB-Zubehör (HMIYP6RUSW10 oder HMIYP6RUSW1021) oder verwenden Sie ein kompatibles USB-Speichergerät, um ein Backup-USB zu erstellen.

HINWEIS: Der optionale Wiederherstellungs-USB stellt nur das Betriebssystem wieder her. Wenn Sie zusätzlich zur Wiederherstellung des Betriebssystems eine Sicherung benötigen, beachten Sie die Information unter System-Sicherung.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.