EIO0000004202.07

Serielle Schnittstelle (COM auf Box-Modul)

Einführung

Die serielle Schnittstelle ist nicht potenzialgetrennt. Die Klemmen SG (Signalerde) und FG (Gehäusemasse) sind im Produkt miteinander verbunden. Wenn der serielle Schnittstellenstecker vom Typ D-Sub ist, schließen Sie den FG-Draht an das Gehäuse an.

GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS UND BRANDGEFAHR
Bei Verwendung der SG-Klemme zum Anschluss eines externen Gerätes an dieses Produkt:
  • Vergewissern Sie sich, dass durch den Anschluss keine Erdschleife entsteht.
  • Schließen Sie die SG-Klemme an das externe Gerät an, wenn das externe Gerät nicht potenzialgetrennt ist.
  • Verbinden Sie die SG-Klemme mit einer zuverlässigen Erdung, um das Risiko einer Schaltbeschädigung zu verringern.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
VORSICHT
KOMMUNIKATIONSVERLUST
  • Auf die Kommunikationsanschlüsse aller Verbindungen darf keine übermäßige Belastung ausgeübt werden.
  • Schließen Sie die Kommunikationskabel sicher an der Gerätewand oder am Schrank an.
  • Verwenden Sie einen 9-poligen Sub-D-Stecker mit Schraubspindeln.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Verwendung innerhalb des Nennstroms.

RS-232C

D-Sub, 9-poliger Steckverbinder

Produktseite:

Pin-Nr. RS-232C
Signalbezeichnung Richtung Beschreibung
1 CD Eingang Trägererkennung
2 RD(RXD) Eingang Empfang von Daten
3 SD(TXD) Ausgang Senden von Daten
4 ER(DTR) Ausgang Datenübertragungseinrichtung bereit
5 SG - Signalerde (nicht potenzialgetrennt)
6 DR(DSR) Eingang Datensatz bereit
7 RS(RTS) Ausgang Sendeanforderung
8 CS(CTS) Eingang Senden möglich
9 CI (RI) Eingang

Aufgerufene Statusanzeige

Gehäuse Gehäuseerde - Gehäusemasse (gemeinsam mit Signalerde SG)

Empfohlene Schraubspindel: #4-40 (UNC).

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.