EIO0000004202.07

Installation des EtherCAT-Treibers und der Firmware

  1. Laden Sie die EtherCAT-Dienstprogramm-/Treiberdatei (PFXPHMIP6_EtherCAT_********.zip) von unserer Website herunter.
    www.se.com/ww/en/download
  2. Installieren Sie den Treiber. Entpacken Sie die heruntergeladene Datei, wählen Sie Driver_&_Toolkit > Device Driver (NXDRV-WIN) > Installation, und führen Sie cifX Device Driver Setup aus. Führen Sie die Installation gemäß Bildschirmanweisungen aus.
    HINWEIS: Der Speicherort der Datei kann sich je nach Version ändern.
  3. Installieren Sie als nächstes SYCON.net. Wählen Sie Software_&_Tools > Configuration_Software > SYCON.net > SYCON.net, und führen Sie SYCONnet netX Setup aus. Führen Sie die Installation gemäß Bildschirmanweisungen aus.
    HINWEIS: Der Speicherort der Datei kann sich je nach Version ändern.
  4. Wählen Sie im Windows-Startmenü SYCON.net aus.
  5. Der Anmeldebildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf OK.
  6. Öffnen Sie im rechten Bereich des angezeigten Bildschirms EtherCAT > Master, und ziehen Sie CIFX RE/ECM zur Zeile netDevice.
  7. Doppelklicken Sie auf das angezeigte Symbol.
  8. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Wählen Sie Settings > Driver. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen zu CIFX Device Driver und netX Driver, und wählen Sie Apply.
  9. Wählen Sie Settings > Device Assignment. Überprüfen Sie, ob Device Selection auf all eingestellt ist, und klicken Sie auf Scan. Wählen Sie im Folgenden die entsprechenden Elemente aus, und klicken Sie auf Apply.
    Gerät: CIFX 90E-RE\ET
    Channel-Protokoll: EtherCAT-Master
  10. Wählen Sie Firmware Download, und klicken Sie auf Browse.
  11. Wählen Sie in den Ordnern Firmware > CIFX die Firmware-Datei cifxecm.nxf aus. Klicken Sie auf Open.
  12. Klicken Sie auf Download.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.