EIO0000004202.07

LED-Anzeigen am Display-Modul

Status-LED

Farbe Zustand Beschreibung
Grün EIN In Betrieb
Blinken Bildschirm ist ausgeschaltet.
Orange AN*1 S3, S4, S4 (Hybrid Shutdown)*2, S5
Blinken Entweder Hochfahren der Software oder interner Fehler*3
Orange/Rot Abwechselnd Fehler System-Monitor
AUS Gerät ist ausgeschaltet.

*1 Unmittelbar nach dem Ruhezustand oder wenn HORM aktiviert ist, leuchtet die LED am Display-Modul sofort orange. Schalten Sie den Strom erst aus, wenn die Status-LED am Box-Modul rot leuchtet.

*2 S4 (Hybrid Shutdown) ist S5, wenn der Windows®-Schnellstart aktiviert ist.

*3 Führen Sie einen Neustart durch, wenn das orangene Blinken fortdauert.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.