EIO0000004202.07

RS-422/485 isoliert x 2

Kenndaten

Standardmäßig ist die RS-485-Schnittstelle an die Schnittstellenkassette angeschlossen. Abhängig von Ihren Anforderungen können Sie die Schnittstelle in eine im Produkt enthaltene RS-422-Schnittstelle ändern.

  1. Nach Anbringen am Gerät rechts

  2. Nach Anbringen am Gerät links

  3. Roter Draht

RS-485-Schnittstellenkabel

RS-422-Schnittstellenkabel

Produktnummer HMIYP6MPR42P2
Asynchrone Übertragung RS-422 (isoliert) x 2, RS-485 (isoliert) x 2
Datenlänge 7 oder 8 Bits
Stoppbit 1 oder 2 Bits
Parität Keine, ungerade oder gerade
Flusskontrolle xon/xoff-Kontrolle
Datenübertragungsrate 2.400...115.200 bps
Stecker D-Sub, 9-polig (Stecker)

Die serielle Schnittstelle ist potenzialgetrennt. Die Klemmen SG (Signalerde) und FG (Gehäusemasse) sind im Produkt nicht miteinander verbunden. Wenn der serielle Schnittstellenstecker vom Typ D-Sub ist, schließen Sie den FG-Draht an das Gehäuse an.

GEFAHR
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS UND BRANDGEFAHR
Bei Verwendung der SG-Klemme zum Anschluss eines externen Gerätes an dieses Produkt:
  • Vergewissern Sie sich, dass durch den Anschluss keine Erdschleife entsteht.
  • Schließen Sie die SG-Klemme an das externe Gerät an, wenn das externe Gerät nicht potenzialgetrennt ist.
  • Verbinden Sie die SG-Klemme mit einer zuverlässigen Erdung, um das Risiko einer Schaltbeschädigung zu verringern.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
VORSICHT
KOMMUNIKATIONSVERLUST
  • Auf die Kommunikationsanschlüsse aller Verbindungen darf keine übermäßige Belastung ausgeübt werden.
  • Schließen Sie die Kommunikationskabel sicher an der Gerätewand oder am Schrank an.
  • Verwenden Sie einen 9-poligen Sub-D-Stecker mit Schraubspindeln.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS
BESCHÄDIGTES GEHÄUSE
Üben Sie nicht mehr Drehmoment als angegeben aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Verwendung innerhalb des Nennstroms.

Pin-Belegung

RS-422: D-Sub, 9-poliger Steckverbinder

Modulseite:

Pin-Nr. RS-422
Signalbezeichnung Richtung Beschreibung
1 TxD- Ausgang Senden von Daten –
2 TxD+ Ausgang Senden von Daten +
3 RxD+ Eingang Empfang von Daten +
4 RxD- Eingang Empfang von Daten –
5 SG Signalerde (potenzialgetrennt)
6 NC Keine Verbindung
7 NC Keine Verbindung
8 NC Keine Verbindung
9 NC Keine Verbindung
Gehäuse Gehäuseerde Gehäusemasse

RS-485: D-Sub, 9-poliger Steckverbinder

Modulseite:

Pin-Nr. RS-485
Signalbezeichnung Richtung Beschreibung
1 Daten– Eingang/Ausgang Kommunikationsdaten –
2 Daten+ Eingang/Ausgang Kommunikationsdaten+
3 NC Keine Verbindung
4 NC Keine Verbindung
5 SG Signalerde (potenzialgetrennt)
6 NC Keine Verbindung
7 NC Keine Verbindung
8 NC Keine Verbindung
9 NC Keine Verbindung
Gehäuse Gehäuseerde Gehäusemasse

RS-422 und RS-485:

Empfohlene Schraubspindel: #4-40 (UNC).


Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.